This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:频率和振幅调制模式

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704, UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003306/ucc28704-frequency-and-amplitude-modulation-modes

器件型号:UCC28704
主题中讨论的其他器件: UCC28730

您好、E2E、

图15显示了四个运行区域。 在区域3中、开关频率保持恒定(25kHz)、而开关关断时的峰值电流控制在其最大值的25%至100%之间。 在该区域、 我们的客户 转换器显示屏在输出电压中具有一些低频振荡(频率~500Hz、+12Vdc 上的200mV p-p 正弦波)。

在图14的磁化复位时间内、这个区域的稳定性是否依赖于 Vs (引脚6)上信号的斜率下降? 如果"是"、为确保良好的稳定性、斜率范围是多少?


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    UCC28704反激式控制器的稳定性不取决于退磁期间 VS 信号的下降斜率。
    在退磁间隔之后保持一个相对陡峭的拐点非常重要、在该消磁间隔中、如 图13中所示对 VS 进行采样。
    一个"软"拐点、例如 VS 上出现的杂散电容、可能会在一个周期到另一个周期的采样中引入轻微变化、这可能导致客户观察到的500Hz 振荡。  

    我建议查看 VS 输入端的 PCB 布局、以确保最小布线长度和连接 GND 和其他信号的最小电容。
     

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    感谢您对此进行深入研究。 我们的客户存在以下问题:

    我的问题更多地涉及这些运行模式的稳定性标准、特别是:引脚3上的波形的哪个部分会影响区域3中的稳定性。 我们看到+12Vdc 输出上有200mVp-p 300~500Hz 正弦波。 我们需要噪声和纹波电压低于20mVp-p Vs (PIN6)处该波形的哪一部分将使我们了解交流纹波的根本原因。

    我尝试概述 UCC287xx 系列、即哪些器件具有哪些功能。 我感兴趣的特定功能:
    初级侧调整(消除了光电耦合器)、
    2.导通时 ULVO 阈值大于15V,关断时阈值小于8V (使器件能够直接将 MOSFET 栅极驱动至大约10V 峰值)。
    3.谷底开关(以减少开关损耗)。
    4.电缆补偿-不需要。

    这些都是 UCC28704的功能、但鉴于我在这一不稳定问题上的经验、我想添加另一个功能:可以观察到控制律输出。 理想情况下、我想要的是 UCC28704、但采用7或8引脚封装、其中一个额外引脚上提供了模拟器控制律信号。 此类设备是否存在? 如果没有、是否有适合的近亲? 例如:28730。

    当输出上有2个470u 电容时、Vout (200mVp-p 300~500Hz 正弦波)上会发生不必要的振荡(请参阅原理图碎片、C5、C6)。 卸下其中一个电感电容器后、此问题将停止。

    当出现不稳定时、与不存在纹波的情况相比、脉宽和峰值 MOSFET 电流在更宽的范围(从1.42到3.89us)内变化迅速。 附加的波形显示了短脉冲和宽脉冲的示例、布线为:
    CH1 = Vsense 绕组
    CH2 = Vs (引脚6)
    CH3 = UCC28704 Vcc (引脚2)
    我的参考资料:TEK0109、0110。

    比较有无问题的运行情况:我没有注意到在去磁放大周期结束时与的"拐点"之间有任何显著差异。

    如果您的假设正确、那么确保稳定性需要多大程度的膝部"硬度"?

    这些波形是在相同的负载条件下获得的、即259mA (大约为满负载的25%、在区域3中)。 这里是在更长的时基条件下、在相同的线路(200Vdc)和负载条件(+12V、259mA)下获取的另外两个波形、其中存在不需要的交流纹波。 一个波形是较短的 MOSFET 导通时间、另一个波形是较长的导通时间(我的参考文献:TEK0099、0100 RESP)。
    CH1 = Vsense 绕组
    CH2 = Vsense 绕组上 dv/dt 缓冲器的 V CAP
    CH3= UCC28704 Vcc (引脚2)
    Ch4 = MOSFET 漏极电压

    出现过大纹波时的输出电压波形。 输出电压的标称值为+12Vdc。
    当负载介于满负载的20%和40%之间时(满负载为1.0A)、就会出现此问题。 它在很大程度上取决于输入电压。

    请参阅随附的文件。

    e2e.ti.com/.../UCC28704.zip

    感谢您的帮助。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    在 VS 上的'scope 探头本身将增加显著的电容、这可能会影响拐点特性。  VAUX 波形本身显示了 Demag 拐点的足够清晰度、可实现良好的稳定性。  在 VS 上进行探测可以软化该拐点、并 将稳压电压稍微升高。  我们强烈建议不要将探针直接放在 VS 上;而是使用 VAUX 波形并通过电阻分压器对其进行缩放。  

    UCC287xx 系列的反激式控制器都没有可直接查看的控制法律。 根据实际的 Ippk 和开关频率以及 IOCC 下的最大设计 Ippk 和最大设计频率、可以推断出该定律中的运行点。  

    鉴于满负载的20~40%负载会出现此问题、我认为不稳定可能与区域3和4之间断点附近的运行相关。   采样中的小干扰可能会将运行推向更高的定律或更低的定律、而响应延迟可能会使干扰加剧为振荡。 移除一个输出电容器似乎与此相对应、因为较低的 Cout 会使干扰看起来更大、环路响应速度更快、从而避免过冲并抑制振荡趋势。 也许只使用1个470uF 电容器是解决稳定性问题的方法。  将输出纹波降至20mV 可能需要一个后置 L-C 滤波器级、但该滤波器级应小于另一个470uF 电容器。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    以下是我们客户的回应:

    [引用 userid="64834" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003306/ucc28704-frequency-and-amplitude-modulation-modes/3710137 #3710137"]VS 上的探测可以使该拐点软化、并 使稳压电压略微上升。  我们强烈建议不要将探针直接放在 VS 上;而是使用 VAUX 波形并通过电阻分压器对其进行缩放。  [/报价]

    是的、我知道该节点(Vs)对电容很敏感、包括任何探头的电容。 请注意、我们的通常做法是将引线式电阻器(通孔器件、约为1至2千欧)焊接到节点上、并将示波器探针连接到该电阻器上、从而减少任何探针 C 的影响。我们使用探针、尖端 C <15pF (x10、200MHz)。
    无论是否连接了示波器探头、器件在输出电压纹波和输出电压调节方面的行为都保持不变、这使我们确信示波器探头不会显著影响 UCC28704的运行。

    [引用 userid="64834" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003306/ucc28704-frequency-and-amplitude-modulation-modes/3710137 #3710137"]可能只使用1 470uF 电容器是解决稳定性问题的办法[/引用]

    问题在于、一个470uF 电容器没有额定纹波电流来提供此应用所需的使用寿命。 最初选择2个470uF 电容器的原因是需要确保电容器寿命不会因纹波电流而缩短。 任何给定的电容器都具有 ESR 值、这会导致纹波电流导致自发热、 这会因封装的热阻抗(取决于 E-cap 的大小)及其安装(焊接到接地层、气流、靠近热源等)而导致温度升高。

    我们的问题是、如果 e-CAP ESR 影响稳定性、则需要了解此问题、以便我们可以采取适当的步骤来确保整个工作范围内的稳定性、例如:选择合适的电容器或引入额外的 R

    [引用 userid="64834" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003306/ucc28704-frequency-and-amplitude-modulation-modes/3710137 #3710137"]将输出纹波降低到<20mV 可能需要一个后缀的 L-C 滤波器级、但它应该小于另一个470uF 电容器。

    是的、我们的设计已经包含一个后沿 L-C 滤波器级、但其截止频率(-3dB)约为5kHz。 由于 MOSFET 切换至可接受的水平、它确实会降低纹波、但不会滤除我们看到的低频纹波(300Hz 至500Hz)。

    此外、我们的客户正在寻找 Billy Long、当我查看我们的目录时、他似乎不再与 TI 合作。

    我问 Billy Long 的原因是、当我搜索 UCC287xx 器件系列的概述时、出现了这种情况。  因此、我似乎还没有一个文档(例如选择图)来解释该系列中的器件(相似性和差异)、从而可以轻松选择 UCC287xx 系列中的哪一个成员最适合给定的应用。  

    以下是此选择图之所以重要的一个示例:UCC28704使用传感绕组来测量**两者**:

    (a)输出电压和(b)输出电压。  

    为了测量 Vline、UCC28704对 MOSFET 导通时从 Vs 引脚拉出的电流进行采样。  该电流由设置用于设置 Vout 的分压比的电阻器设置、该电阻器还设置 Vline 启动/关断电压、请参阅数据表参数:

    VS  引脚的 IVSL (RUN) VS 线路感测运行电流电流–增加= 220μA μ A 典型值

    VS 引脚的 IVSL (STOP) VS 线路感应停止电流–降低= 80μA μ A 典型值

    (请参阅随附的数据表相关部分的屏幕截图)。

     

    由于 Vs 引脚具有多种功能、因此这些电阻器的值不可自由选择(只有特定范围的值才能满足所有要求)。  在我们的案例中、这些 R 值非常高、会导致 Vs 引脚上的信号具有相当高的阻抗、这使得它对该引脚上的任何杂散 C 都很敏感、这可能会导致我们看到的问题。  

    因此、我想查找的是 UCC287xx 系列中的一个产品、它以不同的方式感应 Vline、以便我们只能根据设置 Vout 来自由选择电阻器值、 因此、我们可以使 Vs 处的信号阻抗更低、以降低 Vs (引脚6)处任何 C 的影响。  我希望有一个易于使用的选择器图表来实现这一目的。  该系列的一个成员看起来很有希望、那就是 UCC28730、它与 Vline (HV 引脚)具有单独的连接。  我最初以为这是我们问题的解决方案、因为我认为它通过 HV 连接测量 Vline。  唉、在仔细阅读数据表后、我意识到它的感应方式与 UCC28704相同、连接到 Vlne 仅为芯片启动供电。  

    所以我的问题仍然没有得到解决。

    感谢您的进一步帮助。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、  

    UCC287XX 系列的所有产品都使用 VS 输入进行输出感应和线路电压感应(实际上、是大容量电压感应)。 由于可用引脚数量有限、因此需要多功能、这会限制电阻器值的选择。  
    具有 HV 引脚的器件包含一个高压 JFET、用于加快启动速度和降低待机功耗。  它不执行任何其他功能。  

    PSR 控制器的稳定性不取决于输出电容器的 ESR。  在 Demag 拐点选择采样、这正是因为在这种情况下、绕组电流变为零、ESR 产生的任何纹波电压的贡献也为零。  在这种采样方法中、稳定性主要是为了避免反馈路径中的延迟、这会导致控制器对过去已经很明显的情况做出反应。  这就是如何增强低频纹波的原因、因为环路试图补偿已经沿另一个方向发生的输出变化太晚了。   

    我对额外470uF 电容器的担心是、当控制器尝试针对其采样值进行调整时、它可能会导致 Vout 变化更慢。
    我知道纹波电流是一个问题。  由于两个 Cout 位置可用、因此可能可以并联使用两个220uF ~270uF 电容器来共享电流。  

    在具有10千欧阻抗的网络中隔离仅2K 的15pF 示波器探头可能不足以在所有情况下屏蔽 VS 免受其滤波影响。  由于即使没有连接探针、电路的行为也是相同的、因此我同意它不能是导致延迟的探针。  
    PCB 布局杂散电容仍然需要考虑。  设计指南是将分压器的底部和顶部电阻器放在引脚上、以最大程度地减小走线长度及其后续电容。   
    为了测试 VS 上的电容效应、我建议将 两 个 VS 电阻器减小5~10X 以减少任何 RC 时间常数。   

    这将使调节保持不变、但它允许以低得多的大容量电压启动。 这与测试目的无关、您仍然可以应用正常输入来启动。  如果波纹没有改善、我认为减少 Cout 可能是唯一的选择。  没有其他可调整的内容。  

    最后一点、尝试将 LC 滤波器的输出电感器短路以进行测试。  如果它与470响铃、您可以更改它的值或在它上面添加阻尼器。   如果没有效果、我们回到上一段。   

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、  

    以下是我们客户的回应:

    [引用 userid="64834" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003306/ucc28704-frequency-and-amplitude-modulation-modes/3713605 #3713605)]最后一件事是、尝试缩短 LC 滤波器的输出电感器以进行测试。  如果它与470响铃、您可以更改它的值或在它上面添加阻尼器。   如果没有效果、我们回到上一段。   [/报价]

    我们已经消除了任何输出滤波器组件之间的谐振、将其作为此问题的根本原因。

    [引用 userid="64834" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003306/ucc28704-frequency-and-amplitude-modulation-modes/3713605 #3713605"]我对额外470uF 电容器的担忧是、当 contol 尝试调整其采样值时、它可能会导致 Vout 更缓慢地变化。

    这表明稳定性取决于 Vout 的变化率、后者取决于 C 和其 ESR (只是时间常数)。 这意味着存在 C 的上限值和 ESR 的下限值、超过该值可能会发生不稳定。 请与我们分享计算稳定性裕度对 C 和 ESR 的依赖性所需的信息。

    [引用 userid="64834" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003306/ucc28704-frequency-and-amplitude-modulation-modes/3713605 #3713605)]我知道纹波电流是一个问题。  可能可以并联两个220uF ~270uF 电容器来共享电流、因为有两个 Cout 位置可供使用[/引用]

    是的、我们已经探讨了这个选项。 问题是部件必须满足**所有**对 C、ESR、纹波电流额定值和温度的要求。 考虑到所有这些因素、可以显著缩小合适元件的范围、我们的供应商根本无法提供合适的器件。

    如果我们更好地了解 C 和 ESR 的限制、那么我们也许可以扩大合适组件的范围、从而更幸运地采购这些组件。 到目前为止、我们所能做的就是了解工作原理(例如1 x 470uF)、并选择并联电容器以提供相同的 C 和 ESR 值。

    [引用 userid="64834" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003306/ucc28704-frequency-and-amplitude-modulation-modes/3713605 #3713605"]要测试 VS 上的电容效应、我建议将 两 个 VS 电阻降低5~10X、以减少任何 RC 时间常数。   [/报价]

    是的、除了更好地了解 C 和 ESR 对稳定性的影响之外、似乎唯一的选择是执行此测试。

    感谢您迄今提供的帮助。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    a 我之前提到过、由于 UCC28704在降压电流变为零时对 VOUT 进行采样(通过 VS)、因此输出电容器的 ESR 对稳定性没有影响。 ESR 仍然是纹波电压的一个因素、但无需匹配任何器件即可实现稳定性。

    数据表中显示的稳定性标准是公式(5)、第14页。  1x470uF 和2x470uF 均符合此标准。
    我发现另一个限制:COUT > 3000~5000uF 可能会导致1.5kHz 的振荡、但这不会影响您的设计。  

    所有面值参数都表明您的设计应该是稳定的。  由于它不是、设计中必须有一个不需要的和未表征的寄生参数。  我怀疑这个寄生电容是 VS 节点上的杂散电容、这会在环路响应中增加一个延时时间。
    我认为观察到的振荡表明了这种时间延迟。
    将 Cout 减少一半会使其 Vout 采样 变得灵敏两倍、因为基于最后一个采样的占空比变化 可以使 Vout 移动两倍、并且在下一个采样中更容易检测到。 这有助于抑制 由于时间延迟而产生的振荡。

    我期待在 输出电压为 2x470uF 时 VS 上的 Rvs1和 Rvs2大幅降低的测试结果。


    此致、
    Ulrich     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    以下是我们客户的回应:

    [引用 userid="64834" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003306/ucc28704-frequency-and-amplitude-modulation-modes/3718081 #3718081"]我发现另一个限制:COUT > 3000~5000uF 可能会导致1.5kHz 的振荡、但这不会影响您的设计。  [/报价]

    请分享公式以计算将导致此1.5kHz 振荡的 Cout 值。 您引用的值(3000~5000uF)是否取决于输出电压? 请注意,我们的设计是+12V,所以我怀疑这将意味着这将*减少*出现此振荡的 C 值(次级绕组和感应绕组具有相同的匝数,因此匝数比为1:1)。

    关于1.5kHz 振荡:我假设该 Cout 值(3000~5000uF)直接连接到 Vout、而不连接任何串联 R 或 L。为了防止此振荡、需要将哪些电阻(R)和电感(L)值与3000~5000uF 的 C 串联? 请分享计算(a) R 值(假设 L=0)和(b) L (假设 R=0)的公式、给定以下参数:
    输出电压
    2.输出电流(最大值)
    3.C.
    4. Vout 绕组(次级)与感测绕组的匝数比。

    谢谢你。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    本周、Uli 外出度假。  但是、以下链接中的 Webench 工具可用于根据输入和输出功率要求检查变压器匝数比设计、

     https://www.ti.com/product/UCC28740?keyMatch=UCC28740&tisearch=search-everything&usecase=GPN#design-development

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    根据我们的客户、他 已经使用了该设计工具、 但没有回答他的问题。 你有其他建议吗?

    谢谢你。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我们需要等待 Uli 返回以进一步跟踪此线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Don、

    我将等待  Ulrich 的进一步建议、谢谢。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    没有公式或公式可以描述或预测 Cout 过大时输出端可能出现的1.5kHz 纹波振荡。  这种情况 是一种观察到的现象,尚未经过数学分析。  早 在调查另一个问题时、就发现了5V 输出电压、只是非正式地描述了这一情况。  因此、我同意要避免的过量电容值将随输出电压和辅助绕组匝数比而变化。  但是、正如我之前提到的、这与客户的直接问题无关。

    之前我曾建议过通过实验将 VS 电阻值减小10倍、以查看 VS 节点上的杂散电容是否可能是200mV、500Hz 振荡的源。 这会将任何时间常数延迟降至1/10。 客户是否能够执行此测试?

    此外、请从 VS 节点上移除引线式探针电阻器。  客户使用该1~2K 电阻器将探针电容与 VS 隔离、但电阻器本身可以增加电容 和/或充当线天线 并将噪声注入 VS。
    客户告知不管是否连接了探头、都有输出纹波。  如果引线式电阻器独立于示波器探针影响 VS 并保持就位、则可能会得出关于振荡源的错误结论。    

    我希望这个测试的结果是正的(即没有振荡)。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    我们的客户仍在测试过程中、一旦结果可用、我将提供更新。

    谢谢你。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    我收到了客户的以下更新:

    [引用 userid="64834" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003306/ucc28704-frequency-and-amplitude-modulation-modes/3731754 #3731754">此外、请从 VS 节点移除引线式探针电阻器。  客户使用该1~2K 电阻器将探针电容与 VS 隔离、但电阻器本身可以增加电容 和/或充当线天线 并将噪声注入 VS。
    客户告知不管是否连接了探头、都有输出纹波。  如果引线式电阻器独立于示波器探针影响 VS 并保持就位、则可能会得出有关振荡源的错误结论。[/QUERP]

    关于使用示波器查看 VS (引脚6)的问题、我们在以下条件下对器件进行了全面测试:

    1. 引线式电阻器就位且连接了示波器探针(x10、~15pF)
    2. 引线式电阻器就位且连接了示波器探针(x100、~2pF)
    3. 引线式电阻器就位、未连接示波器探针。
    4. 移除了引线式电阻器、未连接示波器探针。

    在每种情况下、单元的行为都保持不变-不稳定的行为仍然存在。  因此、我们得出的结论是、我们探测 VS 引脚的方法对单元没有影响。

    [引用 userid="64834" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003306/ucc28704-frequency-and-amplitude-modulation-modes/3731754 #3731754">之前、我曾建议将 VS 电阻值通过实验减小10倍、以查看 VS 节点上的杂散电容是否可能是200mV、500Hz 振荡的源。 这会将任何时间常数延迟降至1/10。 客户是否能够执行此测试?[/报价]

    我们理解这一拟议解决方案的动机,但是,我们没有沿着这条道路走下去,原因有两个:

    我们决定不接受这个解决方案,因为它会导致该单元不符合有关线路电压启动和关断阈值的要求。 PCB 的布局已经是为了最大程度地减小杂散电容、如果不采用外来(&昂贵)材料、则无法进行改进。 如果这是一个"解决方案"、那么无论如何我们都需要选择一个新的 IC。
    我们花时间探索其他解决方案-最终发现:一个22pF 电容器放置在 CS (引脚4)和 GND (引脚5)之间。 我还有其他与此解决方案相关的问题、我将在单独的帖子中提出这些问题。

    [引用 userid="64834" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003306/ucc28704-frequency-and-amplitude-modulation-modes/3731754 #3731754"]没有公式或公式可以描述或预测 Cout 过大时输出端可能出现的1.5kHz 纹波振荡。  这种情况 是一种观察到的现象,尚未经过数学分析。  早 在调查另一个问题时、就发现了5V 输出电压、只是非正式地描述了这一情况。  因此、我同意要避免的过量电容值将随输出电压和辅助绕组匝数比而变化。  但是、正如我之前提到的、这与客户的直接问题无关。[/引述]

    请尽可能多地分享有关此问题的信息。 我们的应用可能与向您揭示此问题的情况非常相似、因为在我们的情况下、输出电容可能非常大。 在我们的应用中、该单元将通过通用+12V 总线在机架中提供多个 PCA 模块、并且每个 PCA 将其自己的滤波电容添加到该单元检测到的总电容中。 如果每个 PCA 都需要一些 R 或 L 系列以确保稳定性,则我们需要了解这一点,以便我们可以采取必要步骤,确保在安装了 PCA 卡的所有可能组合及其工作条件下的稳定性。

    我们找到了一个解决方案:在 CS (引脚4)和 GND (引脚5)之间放置一个22pF 电容器。 无需进行其他更改。
    这消除了所有不稳定行为。

    但是、我现在还有其他与此解决方案相关的问题。
    1. RLC (连接到 CS)是根据数据表 eqn 4 (或3?)计算得出的。 为2.2k (请参阅随附的屏幕截图)。 请确认使用的单位均为标准 SI 单位、例如:伏特、欧姆(非千欧)、秒(非毫微秒)、亨利(非微亨利)。

    2.使 RLC 的价值(a)过低或(b)过高会产生什么后果?

    感谢你的帮助。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我很高兴您的客户找到了不稳定问题的解决方案。  我不怀疑它与 CS 输入有某种关系、坦率地说、我不明白为什么会这样。  通常会在 CS 输入端添加一个小电容、以滤除前沿噪声尖峰、这些尖峰会提前超过电流感测阈值并关断栅极驱动器。  此类噪声(无 CCS)对运行的影响通常要比输出端的小纹波(但无法解释)严重得多。  但结果不言而喻。   

    要回答新问题:
     公式(4)中用于计算 RLC 的单位均为标准 SI 单位。
    2A。  RLC 过低意味着高压线路的 CS 失调电压不足 、与低压线路相比、高压线路的 Ippk 和输出电流(功率)更高。
    2b. RLC 过高 意味 着高压线路上的 CS 失调电压过大 、导致  高压线路上的 Ippk 过低和输出电流(功率)低于低压线路。  

    恰好正确的 RLC 值将在 整个线路范围内产生恒定 IOCC 调节(在~5%以内)。  

    注意:引入 CCS 会添加另一个延迟项、以包含在等式(4)的 TD 中。  如果 RLC=2.2K 且 CCS=22pF、则添加48ns 的滤波器延时时间、这将影响 RLC 的理想值。  由于新的延时时间是 RLC 的函数、因此计算会 进行迭代以收敛于 RLC 的正确值。  由于额外的延迟 会增加 RLC、因此预计会有更高的 RC 时间常数加入到 TD 中。  通常、几次迭代应使您足够接近以保持良好的 IOCC 调节。   还可以在原型评估期间进行经验微调。

    关于 Cout 值非常高的潜在不稳定性、我需要深入研究。  我会尽快回复。

    此致、Ulrich