This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3404EVAL:???

Guru**** 2632815 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3402, LM3404, LM3404HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003842/lm3404eval

器件型号:LM3404EVAL
主题中讨论的其他器件:LM3402LM3404LM3404HV

我们使用 AN-1839 LM3402/LM3404快速调光和真正恒定 LED 电流评估板为6个 LED 灯串供电。  SNVA342E-2008年7月- 2013年4月修订。  6个 LED 灯串为黄色、红色或绿色、电流范围为200mA 至700mA。  我们需要25000的最小调光比率、但更喜欢30、000。  我们遇到噪声问题、并在最低强度设置下闪烁。  评估板/LED 的电源为28VDC。  我们的逻辑电路为5VDC。  评估板上的跳线1闭合。  我们的4个最低强度设置脉冲由74HCT123生成。  PWM 频率为555计时器生成的250Hz。  我们的最低脉冲宽度为150纳秒、330 ns、660 ns 和1.3微秒  这些脉宽信号和所有较高强度信号被发送到74HCT4067、所选强度信号被发送到 LM3404评估板 CONN-1。  555计时器/hct123电路板是用 DIP 芯片手工构建的。  HCT4067是一款表面贴装电路板。 150ns 的最低强度会导致每秒1或2左右的随机闪烁、然后可能保持稳定一到两秒。  有时、第二个强度级别会导致一些闪烁。

我的问题是:

我们是否能够使用 MOSFET 分流来运行 LM3404或 LM3404HV、脉冲短至150ns、或者我们是否超出了器件的规格。 我认为它应该起作用。  我们希望降低到100ns。

如果 LM3404评估板使用150ns 脉冲(PWM 250Hz)、   

您是否可以建议任何有助于消除噪声的电路更改。  150ns 脉冲看起来正常(以及其他低强度脉冲)、直到 LM3404评估板的电源打开。

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Robin。 您能在这种情况下提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请向我们提供原理图或简单的方框图、以便我们更好地了解您 的问题描述。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我在确定如何将原理图剪切和粘贴到这里时遇到了困难。  在你写回我之前、我很想知道它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    您可以保存 BD 的图片并单击"插入"按钮进行上传。 谢谢!

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、我可以将文本粘贴到该框中、但当我尝试将图片复制到框中时、不会发生任何情况。  当我按照您的建议进行插入时、我看不到复制图像的方法。  它要求提供 URL、我不知道如何利用它。   

    无论如何、图片中显示了将160纳秒5V 逻辑脉冲馈入评估板(AN-1839 LM3402/LM3404快速调光和真正恒定 LED 电流评估板)的位置、该图显示了评估板上的 BNC 连接器。   当评估板与信号位于同一接地端时、当输入脉冲连接到输入 BNC 连接器时、它会降低约0.5V。   振幅减小。  接下来、当评估板加电时、LED 将变暗、输入信号会降级 为 幅值为2至4V、变为负1V 的几个脉冲(3个主脉冲)。  问题在于信号抖动、而随着抖动、强度会发生变化。   当脉冲宽度 达到大约800纳秒时、该抖动停止。  此外、该脉冲 是一个几乎干净的800纳秒脉冲、具有一些尾随 噪声。

    我连接了一 个 HP 脉冲发生器、该发生器具有更干净的脉冲、并将其设置为相同的250Hz PWM 频率。  仍然存在相同的问题;抖动、强度变化高达800毫微秒。   

    任何想法。  请进一步说明如何将图片添加到此论坛。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、请继续关注这种情况