This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:电流限制问题

Guru**** 2811015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003607/lm5175-current-limit-issue

器件型号:LM5175

你(们)好  

在启用断续模式的情况下、只能泵送小于2A 的电流

禁用断续模式后、可以消耗更多电流

客户将在输入和输出电压接近(VIN 18.5V 至 Vout 19V)时看到此问题  

VSYS = 12v ~19V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    我的理解是否正确、 仅更改 MODE 引脚上的电阻器? 如果是、使用哪些值?

    您能否更具体地了解当前描述? 最好是测量 VIN、VOUT、ILOAD 和 CS。

    此致、  

    Brigitte  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    您是否对此问题有更新?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    由于我没有收到您的回复、我希望您能够解决该问题、并将立即关闭此主题。 如果不是这种情况、请在下面发布或创建一个新主题(如果此主题已被锁定)。

    此致、
    Brigitte