This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C45:UCC28C45:

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45, UC1845A, UCC28C42, UCC28C41, UC3845A, UC3845, LM5104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005153/ucc28c45-ucc28c45

器件型号:UCC28C45
主题中讨论的其他器件: UC1845AUCC28C42UCC28C41UC3845AUC3845LM5104

您好、Export、

我们正在尝试测试 UCC28C45in TINA 的 PSpice 模型的工作原理、为此、我们在 TINA 中构建了 UC1845A 的开环实验室测试装置(器件是 UCC28C45、UC1845A 在电气上看起来几乎相同)、但我们没有获得任何仿真功能。 它详细显示了收敛问题,它显示了组件 T1。

我们尝试了下面建议的相同配置、但仍然抛出相同的收敛错误。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904403/ucc28c45-q1-convergence-problem-in-tina?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=convergence%2525252520problem#

请帮帮我。

谢谢、

S.Satheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您通过 E2E 进行连接。 附件是一个工作模型、用于测试 UCC28C42...no 收敛错误的开环操作。 如果您想将 PSPICE 网表导入到 TINA 中、 SLVA527 提供了有关如何执行此操作的说明、如果您发现收敛错误、请确保所有储能元件(电容器、电感器)都应用了初始条件。

    e2e.ti.com/.../UCC28C42_5F00_VMC_5F00_Open-Loop_5F00_Modified_5F00_Low-CS-Imp.TSC

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    该模型工作正常、但在我的电路中、我们使用  UC1845AMDWREP 作为 降压转换器拓扑、无论您共享的任何模型都受支持(UCC28C42)仅反激式拓扑支持、因此您可以共享 UC1845AMREP DWTINA  设计仿真文件。   

    谢谢、

    S.Satheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 没有用于 UC1845A 的 TINA 模型。 您可以在 UC3845和 UC3845A 产品文件夹中看到、我们仅提供 UCC28C45 PSPICE 模型。 我为您提供了一个接近 UCC28C45的 UCC28C42 TINA 模型、但该模型仅因 UVLO 电平和100%与50%最大占空比而异。 UCC28C41还提供多种 TINA 模型、占空比限制为50%、例如 UCC28C45、但 UVLO 为7V/6.6V、而8.4V/7.6V。 此外、如果这些有效的 TINA 模型中的任何一种都适合您的评估、则您应该能够将拓扑从反激式重新配置为降压。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您的输入、我尝试使用 nmosfet 电路模拟降压转换器、但没有输出。  

    VIN-120V;Vout -15V、FSW-189Khz、Iout 最大值为2A

    请在下面帮助我

    此电路是否需要自举电容器?

    是否提供 UC1845A 内置驱动程序?

    我需要 Nmosfet 降压转换器参考设计。

    谢谢、

    S.Satheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    驱动器级以接地为基准、您希望驱动高侧 N 沟道 MOSFET。 您需要对栅极驱动进行电平转换、才能驱动高侧 MOSFET。 查看 MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基础知识、从第5节开始、了解一些高侧电平位移栅极驱动技术的优秀示例。 以下是 适用于驱动降压转换器中 N 沟道 MOSFET 的 TI 高侧单通道隔离式 MOSFET 驱动器的参数筛选列表。 另一种选择是开发适用于 P 沟道 MOSFET 的电平位移驱动器?

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您的意见。

    在我的 PWM 控制器中、我添加了 LM5104驱动器 IC 来驱动 N 沟道 MOSFET、但未获得输出。

    VIN-10V

    VOUT-5V

    FW-200kHz

    为了供您参考、我附加了 TINA 仿真文件。

    请帮帮我。

    谢谢、

    S.Satheesh

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/10V-to-5V-Converter_5F00_3.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  、专家、

    此原理图中内置了(TL2842BDR-8) TI 提供的电路(120V 至24V)。 此处使用了 UCC28C42 SPICE 模型。 但我们无法使该仿真运行。 我们知道、此器件仅接受20V 最大 Vdd、但稳压输出为24V。 我们尝试使用单独的电源单独为该器件供电。 即使在我们尝试玩多件事情之后,我们也无法使它正常工作。 请帮我解决这个问题、这对我们的设计非常有帮助。

    注意:为供参考、我附上了仿真文件

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/120V-to-24V-Converter_5F00_16062021_5F00_TI.TSC

    谢谢、

    S.Satheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S、

    我在您的仿真中看到的几件事是:

    1. 当驱动器以10V 偏置时、不能具有16V PWM 输入
    2. 电流感测不正确。 可在500 Ω 电阻器所在的位置进行差分感应、也可在低侧 SR MOSFER 源极桥臂中进行感应。
    3. 输出电容过低

    使用 TI 功率级设计器检查补偿和功率级参数。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S、

    我可以在技术问题上提供帮助、但我无法为您提供设计。 您是否实施了我之前的回复中的更改/建议、以及这些更改/建议的工作原理? 您是否能够运行 PowerStage Designer 并了解补偿并最终确定功率级设计?

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    我在 TINA 仿真中尝试了您的建议、它正在工作、但需要一些转弯。 请参阅随附的仿真输出。

    目前、我有兴趣模拟 基于  TL2842BDR-8的 TI 参考设计、请在此方面提供帮助。

    谢谢、

    S.Satheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S、

    我很高兴您能让仿真正常工作、能够进行更改、并看到模型按预期运行。 这个主题越来越长、现在进入另一个主题、因此我将在解决后关闭它。 如果需要帮助、请打开新的 E2E 主题。 感谢您通过 E2E 进行连接、祝您设计顺利。

    此致、

    Steve