This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:BQ24616:未对电池充电

Guru**** 2518420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005282/bq24616-bq24616-not-charging-the-battery

器件型号:BQ24616

您好!

我们基于 BQ24616设计和开发了一款充电器。 即使满足条件、它也不会为电池充电。

VFB - 2.065V

VTS - 1.89V - Vref 的57%

VISET1 - 820mv、RSR - 0.01E、因此 ISET1 = 4.1A

VISET2 - 620mv、因此 ISET2 = 3A

VACSET = 320mv、RAC - 0.01E、因此 ACSET = 1.6

CE -高

这些东西运转正常:-

PG LED 亮起

当 VFB < 2.1V 时、STAT1亮起

当 VFB > 2.1V 时、STAT2亮起

REGN - 6V

VREF - 3.3V

在连接和移除交流电源时、BATDRV 和 ACDRV 工作正常。

问题-设备未为电池充电。

我已更改原理图中 FB 和 TS 部分的电阻分压器以满足条件。 更新了原理图中的值。

e2e.ti.com/.../4606.Charger.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请详细描述您的设置。

    首先、我要校正计算值。

    1. VISET1 = 808mV、因此 ICHG = 4.04A

    2、VISET2 = 595mV 、因此 IPRECHG = 595mA。 如果您的电池放电、使 FB 引脚低于 VLOWV (1.55V)、您的电池将进行预充电。

    VACSET = 300mV、因此 IDPM = 1.5A

    如果 PG 接通、则表示电源正常。

    请确认是否更新了原理图。 原理图中的 TS 电压将为3.23V、这会将该部件置于 TS 充电悬架中。 如果 TS 为 VREF 的57%、则输出充电电压将受到限制。 请正确偏置 TS 引脚。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mike Emanuel、

    感谢您更正了计算结果、我测量了 ISET1、2和 ACSET 引脚上的电压并进行了计算。 ISET2计算、没错、它是596mA。

    TS 引脚中连接的电阻分压器更新为新值(R13 - 13.7K、R14 - 10.2K)、得出1.892伏、即 VREF 的57.3%。

    我已将 J1上的电池(6S1P 锂离子电池)连接起来、并确保 VFB 上的电压为2.065 (使用10K 可变电阻器)、然后再将 RPS (输入电源)连接到此电路。 我已将 RPS 的电压设置为22.5V、24V、26V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在的状态是什么?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未对电池充电、不确定还有什么缺失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您确切的输入电压是多少? 请确保其高于您的电池稳压值1.5-2V。

    您能否解释一下您是如何计算/设置电池稳压电压的?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入电压为24V。 当每个电池电压~3.7V 时、电池组电压为22.2。 电池的完整充电电压为4.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的电池电压为22.2V、则您已经在推动它、尝试以该电压为电池充电。 4.2V 电压下的6节电池为25.2V、高于输入电压。 此充电器是一款降压转换器、我们建议输入电压至少比电池满电压高1.5V 至2V。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将输入电压更改为27V、并检查了是否没有从电源消耗电流来为电池充电。 电池电压为23.7v。 当我检查 Q10的栅极信号时、没有脉冲、然后我在引脚19 (LODRV)处检查、我可以看到脉冲、因此问题出在电阻器 R67、我用0欧姆替代了它、并再次连接了 PS 和电池组。 现在栅极被正确触发、但 PG 会不断切换。

    当我尝试使用示波器探针检查栅极信号 Q7时、它将充电器 IC BQ24616烧断。

    e2e.ti.com/.../24616_5F00_Blown.mp4

    我是否可以知道导致问题的原因。 论坛上的另一个类似的帖子,但是私下回答的。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996303/bq24616-blowing-for-unknown-reason

    该原理图与 EVM 中的原理图相同、但无法正常工作。 我检查了与此部件相关的其他开机自检、似乎设备无法使用6S 配置运行。 您能否再次查看原理图并建议是否需要额外的保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道 R12相对于 FB 引脚的值、但 FB 引脚的上电阻器看起来是909kOhm、下电阻器是100kOhm。 这意味着电池稳压为(909/100+1)*2.1或21.189V。如果插入电池时电池的稳压电压已经高于21.2V,则不会为23.7V 电池充电。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们更新了电路板中的反馈网络电阻 器、并确保在6s 电池组充满25.2V 电压时充电器获得2.1V 电压。 我在上一封邮件中已经提到了这一点。 您能帮助我们解决实际问题吗? 我无法将您上次的回复与我们所面临的芯片故障问题相关联。 我将使用我们在电路板中使用和共享的器件的值更新原理图 、这样您就可以更轻松地理解该原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    原理图使用电路板中的器件值进行了更新。 请参考这个。

    e2e.ti.com/.../BATT_5F00_CHARGER.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请报告您当前的问题。 您是否能够将电池充电至稳压状态、或者是否担心 ESD 事件、或两者兼而有之?

    如果是第一个、请使用较低的电压(例如10V)启动电池、并观察充电周期。 查看电池是否已充电至稳压电压、如果不是25.2V、它充电至什么电压?

    如果是第二个、请在制作探针时观察是否有任何引脚短路。 探头尖端可能短路。

    为了使 PG 引脚切换、您对输入进行了哪些更改? 您的输入是否稳定?

    您能否显示使用和不使用电池时的输入电压、PH 电压、输出电压和输出电流波形? 如何在没有电池但没有电池的情况下调节输出电压? 您的电池是否配置为充电?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    通过更改新的充电控制器部件可解决此问题。 感谢您的持续支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气!