This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441EVM-G1B:BQ27441寄存器、大端序? 还是小端字节序?

Guru**** 667810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004685/bq27441evm-g1b-bq27441-registers-big-endian-or-little-endian

器件型号:BQ27441EVM-G1B

您好!

  BQ27441中有许多16位寄存器、例如 SOC、  

          SOC 是小端字节序、0x1C 是 LSB、0x1D 是 MSB。

虽然设计容量是大端字节序、但0x4A 是 MSB、0x4B 是 LSB。

  其他16位寄存器呢? 它们是小端字节序还是大端字节序?

  谢谢你。

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    对于 bq27441、通过 I2C 返回的所有值都是小端字节序。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但根据 BQ27441技术参考、 设计容量似乎是大端字节序、0x4A 是 MSB、0x4B 是 LSB。

    我已经检查 了从 Design Capacity 读取的默认值、大端字节序生成正确的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本规则是数据存储器中的所有内容都是大端字节序、通过标准命令直接读取的所有内容都是小端字节序。