This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27320:数据表中的尺寸问题

Guru**** 2514085 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999798/bq27320-dimension-question-in-the-datasheet

器件型号:BQ27320

大家好、

您能否帮助仔细检查数据表中的尺寸说明是否正确? page.30中的封装信息与 page.1说明不符。

顺便说一下、BQ27320-G1和 BQ27320之间有何差异? 由于客户需要更改其数据库数据表、我们需要提供清晰的更改列表。 谢谢你。

此致、

哈迪   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是否有人可以提供一些意见? 谢谢你。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YZF0015的尺寸是正确的。

    G1版本是较旧版本。 非 G1有几个错误修复和功能差异。

    非 G1:

    *添加了 BTP 支持
    *在根据电压测量估算初始 SOC 时考虑电流
    *改进的平滑算法
    *原始电流信息
    * 各种错误修复(SOC_INT、周期计数、解封 FA 时序、EDV 保持时间..)  

    请使用非 G1版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    很抱歉耽误你的回答。

    由于客户需要验证数据表信息是否符合实际器件、因此第30页中的封装信息与第1页的描述不同、与我之前提供的图片相同。    这两个维度的定义是否不同?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    正如 Dominik 提到的、您共享的第二幅图像上的尺寸正确:

     

    此致、

    Wyatt Keller