This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:UCC21750

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005136/ucc21750-ucc21750

器件型号:UCC21750

您好!

我在其中一个应用中使用的是 UCC21750栅极驱动器。 我没有获得 Tina 仿真文件、因此我下载了 PSpice 文件并开始在 PSpice for TI 中进行仿真。

工具响应太差、无法正确连接两个连接(导线)。 很难建立连接。

我在仿真过程中发现的错误是"无法对器件/器件进行仿真。 在 U1上未找到 PSpice 模板、忽略仿真网表中的此器件/器件。"

请分享 UCC21750 (TINA 模型)的正确仿真文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moin:

    查找随附的 UCC21750模型、客户可以在 TINA 中使用。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/UCC21750_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我使用了相同的.tsm 文件进行仿真。 显示的错误为“不规则电路______ 组件的电流为:U1.E_E158。

    请解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UCC21750_5F00_GD_5F00_16.TSC

    尊敬的 Andy:

    我尝试以15V 作为输入和5V PWM 对栅极驱动器进行仿真。 驱动器输出的开关频率与 PWM 相同、但振幅为8v。 请帮助解决此问题。

    附加了 Tina 仿真以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moin:

    让我来看看这个模型。 我将在明天的第6/1 (CST)天结束时向您发送更新。

    感谢您的耐心等待!

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    请告知我进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moin:

    在测试台运行我发送的模型也会导致模型行为错误。 我正在查找需要在代码中执行的操作、以便能够正确地将模型从 PSPICE 转换为 TINA。 我将在从器件中获得正确行为后立即发送模型和测试台、或在明天通过 EOD 发送进度更新。

    平均而言、您在仿真栅极驱动器时是否有任何特定的事情需要我来帮助您提供更多信息?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的回答。 我需要具有双极电源(15V 和-8v)的 UCC21750栅极驱动器的仿真文件。 以10kHz 开关频率工作,输入电压为5V。(*包括诸如去饱和之类的保护)。

    请分享符合上述要求的文件。

    等待回复。

    此致、

    Moin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moin、

    您是否已经尝试使用预构建的 PSPICE 测试台? 我们在下面提供了一个即用型解决方案。 您应该能够根据自己的需求更改电源值和 PWM 频率。

    https://www.ti.com/lit/zip/slum680

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您能告诉我更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否同时尝试了 Dimitri 的建议作为解决方法?

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

    我们还尝试了使用 pspice。  它不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moin、  

    您是否使用过测试台? 请尝试从该链接下载并运行。  

    https://www.ti.com/lit/zip/slum680

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

    请共享仿真文件。 我们的工作非常紧迫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moin、

    请让我们等到周四 EOD 关于 TINA。

    https://www.ti.com/lit/zip/slum680

    同时、我强烈建议您尝试使用测试台。 如果您尚未尝试过、请尝试一下、并告知我们是否仍有问题。

    谢谢

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

    您可以共享仿真文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moin:

    找到所连接的 TINA 模型(.TSM)、导入的未加密 PSPICE 模型、以及 UCC21750压缩文件夹中的 TINA 测试台。

    我已经验证了输出功能、正确的输出电压和短路功能(DESAT)。

    如果还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Andy Robles

    e2e.ti.com/.../UCC21750_5F00_TINA.zip