This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:器件未确认、数据包校验和不匹配、固件可以#39;t 更新

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z80EVM-020, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998304/bq40z80evm-020-no-acknowledge-from-device-packet-checksum-mismatch-firmware-can-t-be-updated

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOBQ40Z80

大家好、

 我的 BQ40Z80EVM-020有一个大问题、希望有人能帮我。 起初、从 BQStudio 自动检测到电路板、并且我能够刷新寄存器、但在某些情况下、出现错误消息"No acknowledge from device (未从器件确认)"。 因此、我按照用户指南中的建议更新了固件。 很遗憾、更新已中止、并显示错误消息。 从那时起、一切都不起作用。 不会自动检测到设备、将"0_0_0"显示为检测到的设备。 当我尝试刷新寄存器时、会显示"No acknowledge from device"、并且在很短的时间内会显示"Packet checksum mismatch"。 当我再次尝试加载新固件时、会显示"Program SRec:根据 srec 计算得出的数据闪存校验和与编程后从器件返回的校验和不匹配"。 对器件中的文件和固件更新中的文件进行的二进制比较表明、它们没有什么共同之处、如果我在 Advanced Comm SMB 屏幕中读取"0D"字样、它将以"0x9201"进行响应。

在 ZIP 文件中、有从器件(FromDevice.srec)导出的 SREC-文件和从 TI 下载的固件(bq40z80_V0_04_build_5.srec)。

是否有任何解决我问题的想法或 BQ40Z80 不可恢复?

 

此致

贝内迪基

e2e.ti.com/.../bq40z80_5F00_firmware.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    监测计将通过编程的默认电池数唤醒、如果电池更少、监测计将关断。 这可能是 EVM 断开连接的原因。

    如果在编程过程中电源中断、则电量监测计可能会被欺骗。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    非常感谢您的回复。

    我将尝试串联七个电阻器进行电池仿真、并希望从中获得响应。

    此致

    贝内迪基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    在我将七个电阻器连接到 EVM 进行电池仿真后、一切都运行良好、没有更多错误消息、并且我还能够在监测计上加载新固件。

    感谢你的帮助。

    此致
    贝内迪基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benedikt、您好!

    我很高兴听到您的一切正常运转!

    此致、

    Wyatt Keller