Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z80EVM-020, BQ40Z80
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO、 BQ40Z80
大家好、
我的 BQ40Z80EVM-020有一个大问题、希望有人能帮我。 起初、从 BQStudio 自动检测到电路板、并且我能够刷新寄存器、但在某些情况下、出现错误消息"No acknowledge from device (未从器件确认)"。 因此、我按照用户指南中的建议更新了固件。 很遗憾、更新已中止、并显示错误消息。 从那时起、一切都不起作用。 不会自动检测到设备、将"0_0_0"显示为检测到的设备。 当我尝试刷新寄存器时、会显示"No acknowledge from device"、并且在很短的时间内会显示"Packet checksum mismatch"。 当我再次尝试加载新固件时、会显示"Program SRec:根据 srec 计算得出的数据闪存校验和与编程后从器件返回的校验和不匹配"。 对器件中的文件和固件更新中的文件进行的二进制比较表明、它们没有什么共同之处、如果我在 Advanced Comm SMB 屏幕中读取"0D"字样、它将以"0x9201"进行响应。
在 ZIP 文件中、有从器件(FromDevice.srec)导出的 SREC-文件和从 TI 下载的固件(bq40z80_V0_04_build_5.srec)。
是否有任何解决我问题的想法或 BQ40Z80 不可恢复?
此致
贝内迪基