This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201:请求与 PCN#20210305000.1变更共享 UCC27201DDAR 的材料成分报告

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004749/ucc27201-request-to-share-material-content-report-of-ucc27201ddar-with-pcn-20210305000-1-change

器件型号:UCC27201

大家好、

您能否与 PCN#20210305000.1变更共享 UCC27201DDAR 的材料成分报告?

我们已向 TI CSC 申请了此申请、申请编号为 CS0470434、但没有回复。

 

我们需要报告来获得客户对 PCN 的批准。

 

谢谢、Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    我必须联系以确认从何处获取此信息。 当您提到材料成分报告时、您提到哪份报告?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

     

    我是指可以在本页获取的报告。

    https://www.ti.com/materialcontent/home

    可使用 Excel 文件下载。

     

    请注意、我们的客户需要报告 PCN#20210305000.1变更。

     

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    我在内部资源中确认了您为材料成分显示的链接、并查看了 PCN、因为它会影响 UCC27201。 客户应该有一份 PCN 的副本来解释更改。 该 PCN 将键合线从 Au 更改为 Cu、或将金更改为铜。 当 PCN 完全实施后、TI 材料成分页面上的材料列表将会更新。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

     

    您是否可以请求负责材料成分报告的人员尽快提交报告?

     

    我们需要使用 PCN#20210305000.1变更的材料成分报告、以便尽快获得客户的批准。

    否则、我们无法在 PCN 变更的情况下交付产品。

    也就是说、我们必须在获得批准之前、继续交付产品而不会发生任何变化。

     

    我们认为 TI 始终从供应商处收集材料信息、并将其作为材料成分报告收集。

    因此、我们相信 TI 可以在产品发布前提供材料成分报告。

     

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    材料成分团队将处理您的请求、并通过适当的渠道联系您。

    同时、如果您对驱动程序有特定的应用程序相关问题、请告知我们。

    如有重大相关问题、请直接与专家团队跟进。

    此致、

    -Mamadou  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mamadou

     

    您是否可以请求专家团队向我发送电子邮件?

    我们不知道如何直接与团队联系。

     

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    我认为变革的生效日期基于几个因素、包括库存和流程中的材料、因此我不确定将涉及多少人。 是否存在计划更改的问题、因为它已经过测试并确认对器件参数没有影响。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

     

    我们的客户希望确保材料成分不会受到影响。

    为确保这一点、客户已请求提供材料成分报告。

     

    我们认为材料成分报告团队已经拥有材料成分信息、否则 TI 无法做出更改决定、因此该团队可以在进行更改之前进行报告。

     

    我们需要报告、否则我们无法在 PCN 变更后交付产品。

     

    我们希望收到团队的反馈。

     

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    材料成分报告在更新时发生、这种情况发生在处理中的材料耗尽时、并且变化将反映从该点发货的材料。 除了 PCN 上的一个项目 外、在线材料列表是相同的、该项目将键合线从 Au 更改为 Cu、或将金更改为铜。 这是 PCN 材料成分列表的唯一变化。

    材料成分列表将不会更新、直到流动材料反映 PCN 中的变化。 但客户可以期望在 PCN 中清楚地记录和陈述一个变更。

    此致、