This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4010-SEP:生成负电压

Guru**** 2767525 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25088, TPS7H4010-SEP, UC1843B-SP, TPS50601A-SP, LMZM23600, LMZ34002, LMZM33602, LMZM33606, LMZ14202H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001349/tps7h4010-sep-negative-voltage-generation

器件型号:TPS7H4010-SEP
主题中讨论的其他器件:LM25088TPS50601A-SPLMZM23600LMZ34002LMZM33602LMZM33606LMZ14202H

大家好、
我们正在 其中一个项目中使用 TPS7H4010MRNPTSEP。
输入电压为+20V、所需的输出电压为-16V。
我们从数据表的简要阅读中了解到、负电压生成在该芯片中是不实用的。
但是、当我在 WEBENCH 电源设计器中搜索一些在我的限制范围内生成负电压的设计时、我发现、即使数据表中未指定负电压生成、诸如 LM25088的一些开关稳压器也会生成负电压。
那么、我们能否使用 TPS7H4010-SEP 生成负电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    遗憾的是、该器件看起来不适合您的设计。 在反相降压-升压配置中使用降压转换器时、需要考虑一些特殊注意事项。 一 项主要要求是输入到输出差分不超过数据表中所述器件的 PVIN 和 PGND 引脚之间的建议差分。 在这种情况下、不满足该条件:20V + 16V > 32V。

    在此  E2E 博文 中、我重点介绍了在反相降压/升压配置中使用降压转换器时需要考虑的其他一些主要注意事项:TPS7H4010-SEP:输出电压说明。 我的帖子中还有一个指向应用报告的链接、其中包含 有关使用反相降压/升压转换器的更深入的示例和设计指南。

    另一个您可能考虑的选择是在反激式拓扑中使用我们的控制器(如 UC1843B-SP)。

     

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Sarah、
    感谢你的答复。
    如果输入-输出差分电压满足以下条件、即在+20V 的输入电压下、我所需的输出电压小于-12V、我能否使用 与  TPS7H4010MRNPTSEP 稳压器 LM25088类似的电路来生成负电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    是的、使用较小的输出电压将满足输入到输出差分电压要求。 您还需要查看一些其他注意事项。 本应用报告 (使用反相降压/升压转换器)详细介绍了这些特性以及示例。

    TPS7H4010-SEP 理论 上应该适合在反相降压/升压配置中使用、如您所述、但我们尚未专门测试或说明器件在此配置中的行为方式、因此您必须彻底审查您的设计。 我们在此配置中测试了我们提供的其他降压转换器(TPS50601A-SP)之一、它在频率响应方面存在问题、消耗的电流大于预期。 这并不一定意味着 TPS7H4010-SEP 也会出现这些问题、但由于我们尚未对其进行测试、因此无法保证其行为方式。  

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、
    感谢你的答复。
    我认为  LMZM2360可以正常工作、因为它的输入到输出电压为36V、我认为-15.5V 不是+20V 电源的问题。
    因此产生的负电压用作运算放大器的负电源、当然、我需要在同一电路中使用+15.5V 的正电压来驱动运算放大器的正电源轨。 我希望我可以使用  LMZM2360 生成+15.5V 的电压。
    我的疑问是、
    1) 1)正负电压以及设计中的整个系统都以相同的接地端为基准。 这会产生任何问题吗?  
    2) 2) LMZM2360 是否适合我进行设计?
    3)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    您能否澄清一下您是否指 的是 LMZM23600? 我想确保我们讨论的是同一个器件。  

    如果正确、我可以让熟悉 LMZM23600的工程师查看您的问题并提供该器件可能特定的任何详细信息。  

    但是、首先、 还有其他我想与您联系的东西。 TPS7H4010-SEP 是一款耐辐射航天级器件、适用于卫星等航天应用。 LMZM23600不是一款航天级器件、也不是耐辐射器件。 如果您的设计旨在用于太空、这将是一个问题。

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢你的答复。

    LMZM23600采用3.8mm×3mm 封装的36V、0.5A 降压直流/直流电源模块是我要提到的内容。

    我认为  LMZM2360可以正常工作、因为它的输入到输出电压为36V、我认为-15.5V 不是+20V 电源的问题。
    因此产生的负电压用作运算放大器的负电源、当然、我需要在同一电路中使用+15.5V 的正电压来驱动运算放大器的正电源轨。 我希望我可以使用 LMZM2360 生成+15.5V 的电压。
    我的疑问是、
    1) 1)正负电压以及设计中的整个系统都以相同的接地端为基准。 这会产生任何问题吗?  
    2) 2) LMZM2360 是否适合我进行设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    您的设计是否旨在在航天环境中运行? 我需要知道这一点、以确保您的问题得到正确回答。

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    这只是一个测试板。 不适用于航天应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认 Shibin、我将邀请熟悉 LMZM23600的工程师查看您的问题、并查看您是否应该了解该器件的任何详细信息。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin、您好!

    LMZM23600不能满足您的应用要求。 建议此器件在1.2V 至15V 输出电压范围内运行。 我不建议使用此器件、因为您将处于临界状态。
    我希望确保我正确理解您的要求、以便我为您的应用推荐最佳器件。 那么、您能否澄清以下内容?

    1. 如果我理解正确、将使用两个器件为运算放大器上电。 一个器件将配置为反相、另一个器件配置为降压(标准)。 对吧?
    2. 您的输出电流要求是什么?

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    是的、您回答正确。 我将需要器件为运算放大器和相关电路供电。 其中一 个配置为反相降压/升压。

    所需的最大输出电流为1A。

    如果您建议使用芯片、这将非常有帮助。

    此外、当配置为 IBB 时、我还有一些疑问。

    1) 1)正负电压以及设计中的整个系统都以相同的接地端为基准。 这会产生任何问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 感谢您的澄清。 鉴于上述情况、我建议将 LMZ34002用于负输出、将 LMZM33602用于正输出(标准降压)。 LMZ34002是一款负输出电源模块。 因此、无需将器件配置为 IBB。

    将降压转换器配置到 IBB 会对器件产生一些影响、而不一定是整个系统。 例如、最大输出电流和输入电压会降低、功率损耗更高(效率下降)、可能需要电平转换电路来缓解与失调电压相关的任何问题。 请查看以下应用报告、其中详细介绍 了如何使用反向降压/升压转换器。

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@ iAlejandro
    我有疑问。
     LMZM23600的建议工作电压 为36V (绝对最大值为40V)、在本例中、它将为20+15.5 = 35.5V<36V。
    我看到一些器件在 Webench 电源设计器中建议的最大输入电压为36V、可用作-15.5V 电源轨的 IBB。
    例如 LMZM33606。 但其 Vout 在1-20V 的范围内。
    为什么是这样?
    此外、您能否建议使用输入+20V 和输出-15.5V 的负电压 IC?
    如果是引线式封装(SMD)、那就更好了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    如前所述、LMZM23600不适用于您的应用。 该器件的建议输出范围为1.2V 至15V (低于您的15.5V 要求)。 LMZM33606的输出范围为1V 至20V、因此它在 IBB 配置中能够生成-15.5V 电源轨。 以下是适用于您的特定应用条件的两个推荐模块:

    • LMZ34002
    • LMZ14202H

    此致、
    Alejandro