您好!
由于我们要完成原型设计、我们有时会遇到 LMG5200在开/关测试期间似乎毫无理由地损坏。
我遵循了布局建议、非常好、因此我开始在 SW > PGND 上进行测量、并在每次 SW 运行时发现-7V 峰值。 这是一个很大的问题、因为该引脚仅指定-5V 电压。 现在、我想知道我的电感器是否太大了。 我用了33 μ H。 或者、还有什么其他原因呢?
是否有关于 GaN 半桥电感器计算的应用手册?
技术详细信息:
输入电压:60V、输出电压:50V、输出电流:5A、输出电流:800uF、可实现低纹波
提前感谢
Marcel