This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897AEVM:UCC2897AEVM

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, INA183, INA186-Q1, INA280-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004251/ucc2897aevm-ucc2897aevm

器件型号:UCC2897AEVM
主题中讨论的其他器件:UCC2897AINA183INA186-Q1INA280-Q1

尊敬的先生/女士:

我将器件 UCC2897A 用于隔离式直流/直流有源钳位电路。

请参阅 UCC2897A-EVM 和仿真文件 slum605启动瞬态响应。

我的要求低于

输入电压 45至90V

输出电压为14V/12.8A   

根据数据表和应用手册,我在模拟中进行了更正,但没有得到可接受的结果。

附加波形结果

请对此提供支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您进行了哪些更正?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Isolated-DCDC-14V-simulation_2D00_1.TSCe2e.ti.com/.../Isolated-DCDC-14V-simulation_2D00_1.TSCe2e.ti.com/.../12V_2D00_16A--schematic-reference-design.pdf

    尊敬的洪先生:

    感谢您的回复。

    我进行了以下更改:

    • 控制器电路值根据 WEBENCH 生成的值进行了更改。 随附 PDF
    • 根据 WEBENCH 仿真直接从 VOUT 获取 F/B 电路
    • AUX 和主 MOSFET 根据我们的计算结果发生了变化

    我正在尝试根据参考设计模拟电路。 随附同步 MOSFET 和驱动器的 Sch PDF 12/16A。  

    使用 变压器 NA5738-DL 时、我们的要求是 Vin -> 45至90V 和 Vout->14V/12.8A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎很难理解您的全部更改。 很清楚、您是否可以向我发送您更改过的模型以进行查找?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我修改了 slum605并在60V 输入时获得了14V/12A。 主要修改是变压器匝数比(6:3)、电流互感器输出 R69的电流感应电阻器= 1 Ω。 这些修改未进行优化、仅用于展示如何使设计获得14V/12A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的洪先生:

    感谢您的回复。

    我在  slum605中找不到 R69代号、电流感应电阻器看起来是 R9。  

    您能否 共享您修改后 的 slum605文件,以便我可以检查输出并得出电路值?

    我的另一个意见是,我计划使用变压器 NA5738-DL,它的比率为1:04:0.4,PS 5匝数和 NS 为2匝数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    随附了根据 slum605修改的60Vin、14Vo 和12A 模型。

    e2e.ti.com/.../UCC2897A-Tina-slum605_5F00_modified-to-60V_2D00_14V_2D00_12A.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hong、我能够使用该文件并对其进行仿真。

    一个查询:根据设计指南 SLUA535A 和公式(90)、RI 和 RX 基准 FB 电阻器的计算必须如下所示:

     查询1:2.55k Rx *(14V - 1.25V)/1.25V = 26.01K RI,但在模拟中如果发现28.151K  

    查询2:根据 eq (66)计算 RCS,  

           ICS_pk = Ipre 9.18A * 1/ NS 100 = 91.8mA

           和  

          RCS = 0.43V/91.8mA = 4.68 Ω

        但在仿真中用作 RCS= 1欧姆

    您能解释一下我出错的地方吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我提到过的、我只是进行了调试、以便模型可以工作。 您可以进行微调、例如、您可以将28.151k 更改为26.01k 以进行仿真。

    在 RCS 上、您可以探测实际电流。 它看起来存在高电流尖峰、因此我只需减少 RCS 即可使模型正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的洪先生:

    感谢您的回复。

    如果输出短路或系统电流大于 15A,我是否可以限制主 MOSFET 的开关?

    并且限制电流的精度不得超过0.5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC2897A 中没有此类功能。 您需要添加一些外部电路来实现这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • 我需要使电路感应输出电流
    • FB 电路将是基于光耦合器的分流电阻器电流传感器。
    • 当电流限制超过时,信号 引脚 SS/SD 被拉至低电平。

    请更正我的理解是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它应该是这样的。

    您可能需要为此使用 IC、您可以查看以下链接。 一个示例是 INA183。

    www.ti.com/.../products.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您推荐该器件。

    我正在寻找 AEC 级、因为 我们 的产品应用是汽车。 因此、大多数器件都是相应选择的。

    您可以建议使用类似的器件吗?

    我还希望使用电流互感器 CST2-100L。 请查看下图。

    您还能建议哪一个适合 我们的应用。 关注成本和性能  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您希望使用 INA183的 AEC-Q101、可以考虑使用 INA186-Q1。 但 UCC2897A 没有 AEC-Q101。

    如果要使用电流互感器、则需要确保电流互感器能够感应直流电流并将感应结果与电压比较器耦合。 通常、电流互感器只能在交流中感应和耦合信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    INA186-Q1  的电源电压范围为1.7V 至5.5V。

    我 有14V 输出 电源、 不想为 INA 添加另一个 LDO。

    是否有可支持 14V 电源范围的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以访问此链接、为您的应用挑选最适合的链接。

    www.mouser.com/.../N-6o48g

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    一种可能的方法是 INA280-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    解决了我的问题、如果有任何进一步的查询、我将创建新的 TT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、很高兴听到这个消息。