This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546-Q1:Tps2546-Q1和 Apple 手机

Guru**** 2506395 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546-Q1, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004977/tps2546-q1-tps2546-q1-and-apple-mobile-phone

器件型号:TPS2546-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS2546

Tps2546-Q1问题咨询

在配置1111中、在 CDP 模式下、USB 端口被插入 Apple 手机、USB 无法通信、无法使用苹果十亿 USB 连接。 是否由于无法识别的协议而无法进行通信?

2.如规范中所述,如果在 CDP 模式下无法识别 USB,SDP 模式将自动切换。 此配置1110 (sdp2)吗?

3.当在 sdp2下插入 Apple 时,无法正常使用 Apple 十亿连接的 USB 连接。 在 sdp1模式下、它可以正常使用。 sdp1和 sdp2之间的区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    1.您应该确认所有配置都正确,因为我认为在 CDP 模式下,对于 Apple 设备而言,这不应该是任何问题。

    2.无需外部控制器进行配置。

    3. 如果模式切换至 CDP,SDP2将不会有 VBUS 放电。 当 SDP1切换到任何其他模式时、它将有 VBUS 放电、但对于数据线、它是相同的。

    此致、

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.在 CDP 模式下,Apple Yilian USB 仍然无法连接。 Sdp1模式正常。

    2.充电不能充满电,只能充电到78%,然后自己停止充电。

    请检查哪种配置错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    什么是  Apple Yilian USB?  

    此外、 为什么 TPS2546_EN 始终为低电平? 您是否使用2546EVM 进行了测试?

    此致、

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ANSWLE:

    1.充电问题已经解决。 昨天测试了几次、电池可以正常充电。 USB 电流检测(具有协议识别功能)可能会影响以前的充电。

    2.但在 CDP 模式下,不能使用 easyconnection USB 连接。

    (   easyconnection:  https://www.easyconn.net/)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您能否捕获波形? 也 可以在 DP_OUT 和 DM_OUT 中添加15k 电阻器下拉 以进行验证。

    此致、

    Ansel