尊敬的所有人:
我的驱动 IC 有问题。 输入为48Vdc。 输出具有一个 LED 面板、工作电压范围为44..50V。 理想驱动电压为49V、面板消耗约1.7A。

根据数据表和 AN-2010应用手册、我计算了电路的所有参数。
这种现象是、在电源出现后、LED 面板闪烁、然后 HSP 引脚变短、R4电阻器因此发生故障。 不幸的是,这种现象发生在几个小组中。 我检查了所有内容、但看不到错误的来源。 请帮帮我。
555计时器当前未安装在 PCB 上、稍后将进行升级。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
我的驱动 IC 有问题。 输入为48Vdc。 输出具有一个 LED 面板、工作电压范围为44..50V。 理想驱动电压为49V、面板消耗约1.7A。

根据数据表和 AN-2010应用手册、我计算了电路的所有参数。
这种现象是、在电源出现后、LED 面板闪烁、然后 HSP 引脚变短、R4电阻器因此发生故障。 不幸的是,这种现象发生在几个小组中。 我检查了所有内容、但看不到错误的来源。 请帮帮我。
555计时器当前未安装在 PCB 上、稍后将进行升级。
您好!
谢谢! 是使用50m Ω 电阻器实现的电流检测。 因此、IC 没有死! 最初、我想像在数据表中看到的那样利用 RDSon 感应、但这是一个更精确、更好的解决方案。 我附加了电路的当前状态:

但我的 LED 仍然不亮。
当我将引信发生器连接到 PWM_IN 时、我可以在 DDRV 引脚上看到该 PWM 信号、因此我假设电路的"左侧"工作正常: 
振幅约为6.8V、与 VCC 引脚中的电压相同。 但在 Q6和 Q5 (TP7)之间、我只能看到非常小的电压变化。 仅运行 Q5 MOSFET 是不够的:

这种"降压-降压调光电路"并非如此简单。 但我看到版本和 AN-2010的环状图之间没有区别。
您好!
不是、它根本没有升压。
VIN、EN 引脚:48V。
FLT 和 TMR 引脚:0V、所以没有故障条件 AFAIK。
VCC 引脚:7.5V、因此内部电源正常
LED+:48V 恒定电压
GATE 引脚:0V 恒定、无脉冲、不是单个脉冲。
在这种情况下、来自 nDIM 的 PWM 调光信号被传输到 DDRV。
也尝试了 Hihher OVLO 设置、但没有效果。