This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3423:LM3423在降压-升压配置中、HSP 引脚在 IC 内部分类为 GND

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3423

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003194/lm3423-lm3423-in-buck-boost-configuration-hsp-pin-gets-sorted-to-gnd-inside-the-ic

器件型号:LM3423


尊敬的所有人:

我的驱动 IC 有问题。  输入为48Vdc。 输出具有一个 LED 面板、工作电压范围为44..50V。 理想驱动电压为49V、面板消耗约1.7A。  

根据数据表和 AN-2010应用手册、我计算了电路的所有参数。


这种现象是、在电源出现后、LED 面板闪烁、然后 HSP 引脚变短、R4电阻器因此发生故障。 不幸的是,这种现象发生在几个小组中。 我检查了所有内容、但看不到错误的来源。 请帮帮我。

555计时器当前未安装在 PCB 上、稍后将进行升级。

e2e.ti.com/.../BOM.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先查看原理图和器件列表、可以看到功率 FET (Q2和 Q1)的额定电压为100V、Vout 上的电压大约为1V、与100V 相差较大。  这是 FET 电压的额定值过低。  您将需要使用额定电压为150V 的 FET。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的广告软件! 我将把 Q1和 Q2 FET 更改为更好的 FET。


    当时、我做了一些测试。 PCB 上没有任何晶体管或二极管死亡。 但是、VCC、GATE 和 DDRV 引脚都短接至 IC 内部的 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一些备件。 因此、将 FET 更改为150V 类型(SI4848ADY)没有帮助。 即使具有低电流限制、LM3423 IC 也会立即裸片。 同样、即 VCC、GATE 和 DDRV 引脚都短接至 IC 内部的 GND。

    我仍然看不到什么是错误的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您让我们了解这一点。 我们将研究该问题并返回给您。

    此致、

    Caroline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否短接 Q1漏极和源极并重新测试。  这次、请使用示波器捕获来监视反馈回 LM3423的电压、以查看是否超过了数据表上列出的任何导致器件损坏的电压。

    另请再次验证计算结果、并验证您使用的电感器是否未使用电流探头饱和。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Q1 D-S 短接后、IC 会立即死亡(我认为它实际上比以前更快地死亡)。 PSU 电流限制的这种情况被设置为100mA。 因此我无法测量任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们遇到的问题是、您没有使用 AN-2010上 IS 引脚上的 IS 电阻器(R6)。  请使用应用手册中所述的 IS 电流感应。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢! 是使用50m Ω 电阻器实现的电流检测。 因此、IC 没有死! 最初、我想像在数据表中看到的那样利用 RDSon 感应、但这是一个更精确、更好的解决方案。 我附加了电路的当前状态:

    但我的 LED 仍然不亮。

    当我将引信发生器连接到 PWM_IN 时、我可以在 DDRV 引脚上看到该 PWM 信号、因此我假设电路的"左侧"工作正常:



    振幅约为6.8V、与 VCC 引脚中的电压相同。 但在 Q6和 Q5 (TP7)之间、我只能看到非常小的电压变化。 仅运行 Q5 MOSFET 是不够的:

    这种"降压-降压调光电路"并非如此简单。 但我看到版本和 AN-2010的环状图之间没有区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    栅极电压是什么样子的、LED+电压是什么样子的?  稳压器是否正确升压且 PWM 调光不工作?  您将需要在此处自行进行一些调试。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不是、它根本没有升压。

    VIN、EN 引脚:48V。
    FLT 和 TMR 引脚:0V、所以没有故障条件 AFAIK。
    VCC 引脚:7.5V、因此内部电源正常
    LED+:48V 恒定电压
    GATE 引脚:0V 恒定、无脉冲、不是单个脉冲。

    在这种情况下、来自 nDIM 的 PWM 调光信号被传输到 DDRV。
    也尝试了 Hihher OVLO 设置、但没有效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了进行测试、您是否曾尝试按照我之前提到的方法短接 Q1?  除此之外、您还必须对电路板进行故障排除、以确定其不工作的原因以及它是否与 IS 电阻器相关的修改。  您需要监控所有引脚电压、以弄清其为何处于关断状态。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Q1短路不会产生任何影响。 我将重新检查所有内容。

    我要将此主题设置为已解决、因为原始问题已在您的帮助下得到解决。
    谢谢!