This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:电阻器最大允许值的上限

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999497/tps560430-upper-limit-for-the-maximum-allowed-value-of-the-resistor

器件型号:TPS560430

大家好、  

我的客户使用一个与 TPS560430YDBVR 的自举电容器(EMI)串联的小电阻器。 电阻器的最大允许值是否有上限、例如100欧姆?

数据表中提到电容器类型应为陶瓷 X7R、电容值为100nF 且大于16V。电容范围也存在

其中保证了降压转换器的全部功能、例如47nF . 220nF?

谢谢、  

奥比那。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obinna:

    我需要咨询设计团队并与您联系。

    谢谢、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obinna:

    对于串联电阻器、我不建议使用大于100Ω Ω 的值。 如果可能、请从较小的值开始、并在需要时增大。 电阻器将限制导通速度、但也会略微降低效率。

    使用100nF、16V 电容器对 IC 进行了自举电容验证。 此值是操作所必需的。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    对于电容器、它们将使用100nF/16V X7R 类型。 基于容差、直流偏置、温度依赖性

    等。该电容器的范围介于47nF 和150nF 之间。 他们是否可以使用该电容器来保证完整的功能

    降压?

     

    或者、您能否定义此自举电容器的范围、以便 他们 找到适合的电容器。

    谢谢、  

    奥比那。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obinna:

    是的、100nF、16V、X7R 电容器可用于实现此应用的全部功能。

    此致、Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    您能否 告知电容器选择的下限和上限范围?  

    谢谢、Obinna。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obinna:

    必须使用100nF 电容器。 尽管由于 容差、直流偏置和温度依赖性、有效电容可能会有所不同

    等等、100nF 是验证器件的唯一值。

    此致、Jason