This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM340:LM340AT-5.0/NOPB

Guru**** 2505495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002431/lm340-lm340at-5-0-nopb

器件型号:LM340

各位专家、您好!

我们从 TI 网上商店购买了这些产品。 在公共领域中、没有任何关于 TI 为您的产品混合生产日期代码的通知。

请确认:

1.如果有要共享的通知函。

2、如果这些是安全使用和

3.如果我们在其他第#部遇到这类情况,我们是否应提高警觉?

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/LM340AT_2D00_5.0-MIXED-DC.JPG

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩、

    所附标签显示、该批次在马来西亚的工厂制造、于 2020年9月8日包装。 所有 TI 器件均随附标签、以支持我们进行追溯。 您还可以在器件上查找符号、该符号应如下所示。

    此致、

    Prakash L

    符号

       顶端 符号         : NS-NDE3                       
         --------------- +       E0     = ECAT                                     
         !!               !!          \nS/=  国家 标志                            
         !!  \nS/YMLLLLPE0   !      YM = 年 月 生产 日期代码                         
         !!  LM340AT        !!          LLLL = 组件 批次 代码                            
         !!  5.0 P+          !!             
         !!               !!                
         !!               !!                                                         
         !!  o              !!          
         --------------- +              
          O - 引脚 1 (  PKG 上的陷波)              
                                           
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prakash、您好、感谢您的讲解。 但是、我要在这里强调的是、在一个卷带中观察到2个 D/C。
    这是 TI 的常见做法吗?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩、  

    当卷带具有1个以上 DC 时、它们将以 YM 格式列在"Item:"(项目:)区域中。  

    参考:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/How-to-identify-STC-_2600_-LTC.PDF