This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:咨询

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25119, LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005315/lm25119-consultation

器件型号:LM25119
主题中讨论的其他器件: LM5143-Q1

您好 TI

我们正在为电机驱动器设计电源、该系统需要高达24V/35A 的电流。

我们已选择 LM25119将输入电压(26-30V)调节至24V。

  • 是否可以通过单通道实现这些要求、或者我们必须使用交错单路输出?
  • WEBENCH 不支持该器件、是否有其他方法可以获得所需的计算。
  • 是否有任何评估与我们的要求相同(或接近)?
  •  您能在我完成原理图设计后查看它吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这是美国的假日周末。 我们将于美国星期二对 EOD 进行回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM25119的最短关断时间高达430ns。 LM25119不是此类高占空比~(24/26 μ s = 92%占空比)的理想选择。 我已将该主题重新分配给我们的宽输入电压产品系列、以供推荐。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、我希望尽快得到解答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Basel、

    推荐将 LM5140用于您的应用。

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴塞尔

    请考虑采用两相配置的 LM5143-Q1。 您可以使用 LM5143-Q1快速入门计算器来帮助您选择组件。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Timothy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、也谢谢。