This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:不可安装-不工作(ESR 问题?)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18563Q5A, LM3150, LM61460, LM76005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004810/lm3150-instable---not-working-esr-problem

器件型号:LM3150
主题中讨论的其他器件:CSD18563Q5ALM61460LM76005

大家好、

请尽快获得帮助!

我在电源设计工具中设计了一个电路、用于将14-40V 直流转换为12V 直流、最大输出电流为5A。

我将一个12V LED 连接到了输出端。 当我打开输入电源时、它会闪烁几次、但大多数情况下根本不起作用。

我具有以前工作过的相同布局和电路、但当我在新 PCB 中复制它时、它不起作用、我不知道原因。

输入电压为15.2V 时的一些快速测量:

Cvcc=6.2V (固定值)

SS =可瞬时-> 0或300mV

Cbst (SW 和 BST 之间)=可瞬时-> 0或3V

SW =可瞬态-> 0或2V

输出=不可安装

栅极信号也是不可瞬时的。

我无法共享所有电路、但您可以看到相关器件。




更新:
移除了输出端的并联电容器、我只留下了一个并 开始使用11.3V - 11.6V 的输出(1分钟后失效)
我使用具有低 ESR 的陶瓷电容器。 我如何解决这个问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:

    如果 Vin-max 为40V、则此处无需100V MOSFET。 尝试使用60V 器件、例如 CSD18563Q5A、以获得更高的效率。

    请注意、LM3150的 VCC 为5.95V、因此最好在 Vgs = 4.5V 时为 FET 的 Rdson 额定电压。 60V 器件的较低栅极阈值电压有助于根据 LM343的栅极驱动振幅进行开关操作。

    您还可以尝试增大 SS 电容(以避免在启动时达到电流限制)并降低纹波生成电路的阻抗。

    如果您需要进一步的帮助、请发送 VOUT、SW 和 FB 的波形。 BTW、我们有可实现5A 电流的转换器(具有集成 FET)、例如 LM61460。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用这个 MOSFET 模型是因为它是我目前唯一使用的模型、但感谢您提供的注释。 我们将尝试在将来购买该模型。 LM6146无法达到40V、但感谢您的建议。

    我将尝试增加 SS 电容,目前为15nF... 是否有任何推荐值? 希望这有助于解决这个问题。

    能否理解移除输出端的电容器有助于至少启动稳压器。 我是说 该器件能够使用低 ESR 电容器、对吧?

    感谢你的帮助。 很快就会联系到。 希望有好消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ruben。

    LM61460的最大工作电压为36V、绝对最大电压为42V、因此有点小。 LM76005 60V/5A 转换器更适合。

    如果问题在启动时发生、则可能是电流限制(尤其是在启动时施加负载)。 这将与减少 Cout 来改善行为一致。 尝试使用47nF 的 CSS。

    低 ESR 陶瓷电容器不应成为问题。 3类纹波网络在 FB 为该控制器生成适当的纹波振幅。 但是、较低的阻抗将有助于减少可能的噪声耦合。 有关更多详细信息、请参阅应用手册 SNVA874: https://www.ti.com/lit/an/snva874/snva874.pdf

    此外、您还可以使用 LM3150产品文件夹 https://www.ti.com/product/LM3150#design-development##design-tools-simulation 中提供的 Excel 快速入门计算器

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应和解释。

    有道理。 我相信增加 CSS 可以解决这个问题、因为 TSS 只有1ms、15nF。

    关于3类纹波网络、我刚才使用了德州电源设计器工具为我提供的值。 希望它们足够好。

    再次感谢您、我们很快就会与您联系。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、Ruben。

    您可以检查电流限制设定点与满载电流的接近程度。 我们通常允许~50%的裕度(因此对于5A 负载而言、7.5A 电流限制是正常的)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 CSS 值更改为39nF 和100nF、但未解决!
    现在、即使我像以前一样移除了输出电容器、输出也永远不会工作。

    反馈电压为300mV、不能更高、SW 和 Vout 会多次变为1V 至2V。  
    BST 引脚为5V、有时 M2的栅极固定为6V。

    不知道该怎么办。 更糟糕,根本不工作!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有 LM3150 EVM、可以在其中构建和验证您的电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、但我在之前的 PCB 中使用了相同的布局和电路、并且工作良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此必须是组件问题-可能需要更换控制器和 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将使用这些组件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ruben。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    在清洁并去除 一些磁通之后、电路现在正在工作...不知道原因。
    输入电压为15V 时、输出为11.6V、输入电压为25V 时、输出为12.4V……需要提高此值…… 是否有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruben、很抱歉、我错过了您的回复。 很高兴您的电路正在运行。 就输出电压变化而言、请检查注入的纹波振幅是否过大。 纹波随 Vin 增大而增大、控制器在纹波谷底进行调节、因此 Vout 随 Vin 增大而增大。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何解决该纹波以及如何知道它是高电平还是低电平? 我刚才 使用了建议的值  

    无负载时的输出为12.06、但负载增加至12.3或12.4。 我可以做些什么来防止这种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FB 处的三角注入纹波应约为50mV 峰间值。 请相应地调整纹波注入 RC。 有关更多详细信息、请参阅应用手册 snva874。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ruben。