This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 产品推荐请求

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14030, LMR14050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002673/product-recommendation-request

主题中讨论的其他器件:LMR14030LMR14050

大家好、TI 支持团队

我正在寻找符合以下规格的降压转换器。

请推荐适用于汽车的产品。

输入电压范围:4V 至36V

2.输出电压范围:0.8V 至 VIN

输出开关电流:最大3A 或更高

开关频率:可调频率

关断电源电流:最大5uA 或更低

6.类型:同步或非同步(同步类型优先级)

工作温度范围(Ta):-40°C 至+125°C

保护:过流、热关断、输出短路等

9.内置软启动功能

请推荐此产品、并尽可能缩短交货时间。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将此主题分配给我们的宽输入电压产品线。 同时、我建议查看 TI.com 上的产品选择器。 大多数产品允许您从 Webench 创建原理图。  

    www.ti.com/.../products.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    对于此应用、请考虑使用 LMR14030 40V/3A 或 LMR14050 40V/5A 转换器。

    此致、

    Tim