This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5576:cramp 引脚值(短接或开路)

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005183/lm5576-cramp-pin-value-shorted-or-open

器件型号:LM5576

我想知道、如果 cramp 引脚在没有 cramp 电容器的情况下开路或对地短路、LM5576稳压器会产生什么影响(如果有任何明显的影响)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    斜坡引脚上需要一个电容器以确保正常运行。

    您是否询问斜坡引脚开路或接地短路会产生什么影响?

    谢谢、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、确切地说、我想知道斜坡引脚是开路还是对地短路会产生什么影响。
     如有任何反馈、我们将不胜感激。
    谢谢、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我需要与设计团队核实他们是否拥有这些数据。 我将告诉您我发现的内容。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    LM5576的斜升引脚 FMEA 数据如下所示。 希望这是您正在寻找的内容。 如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、Jason

    引脚  
    数字 名称 连接 损坏 功能 注释
    9. 斜坡 短接至 GND OUT=1Vpk-pk 在预期稳压电压和不稳定开关周围振荡
    打开 OUT=0、无切换
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您提供相关信息。  根据您提供的信息、我继续将电路设置为使引脚9 "开路"、稳压器输出显示正确的稳压输出"空载"。  该信息指出输出应为 0V。  这种措辞是否不正确?

    在我的测试中、一旦施加20mA 的负载、电压确实会下降一点。  我可以添加另一个20mA 负载、它会将其降低一点。   如果我将负载增加到500mA、它会显著降低输出电压。  

    只是想了解一些澄清。

    谢谢、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    不确定、但这可能已经在满负载下进行了测试。 如果未添加 C_RAMP、我预计 VOUT = 0V。 您能否添加 C_RAMP 并检查行为?

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    是的、如果我们添加电容器、它会正常工作。  问题是、如果该电容器缺失或移除、会产生什么影响。

    再次感谢您提供的信息。

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、好的。 如果您有其他问题、请告诉我。