This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:短路保护 ASCD 和锁存功能。

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002836/bq78350-r2-device-fw-short-circuit-protection-ascd-and-the-latch-function

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQ78350

大家好、我对 BQ78350_R1有一个问题、其中包含在芯片中下载的软件 R2。

当我施加短路 时、我具有:
设置 锁存限制 为5的保护 ASCD、计数器 DEC 延迟为3、恢复为1、复位为5。
设置保护配置 位 DIS_AFETIME_RECOV。

设置 Enabled Protections A ASCDL 为1、ASCD 为0。
系统会在出现肯定值后继续重复、以便始终重新开始。

设置 Enabled Protections A ASCDL 为1、ASCD 为1。
系统在其短路时切换、并且仅在移除短路并应用充电器时才自动打开。

我已经尝试过很多配置和设置、 系统会不断地复位或卡住、并且在移除短路后再次使用充电器时无法再次启动系统。

我要寻找的设置是、当系统看到短路时、DSG FET 将关断。 一秒钟后、它应再次启动、当短路仍然存在时、DSG FET 应关闭。 在我的情况下、这应该重复到闩锁限制5次 、然后它应该永远停止尝试、直到短路被移除、充电器被使用并且 BMS 应该打开 DSG FET。
我想将其用于浪涌电流较高的重负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BMS_5F00_testfiles_5F00_4S4P_5F00_date-20may2021.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rens:

    ASCD 无法禁用、因为它是基于硬件的保护、因此即使 ASCD 位设置为零、当发生短路时、您也会看到 DSG FET 禁用。 对于 ASCD 重置、我认为您应该将其设置为最长时间、这样锁扣就不会在5秒后重置-您可以尝试将其设置为255以查看行为吗? 是否将保护配置寄存器中的[LPEN]位设置为零?

    对于调试、最好向我发送.gg.csv 文件(单击"Data Memory"屏幕中的"Export")。 这比 srec 文件更容易查看。 最好还能看到行为的范围捕获。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../chortcircuit-test.gg.zip

    慢响应的糟糕透了、

    我上传了 zip 格式的 CSV 文件。

    我知道 ASCD 基于硬件。 我将 LPEN 设置为1、因此我期望通过设置 ASCD 计数值 、它允许5个周期的短路、然后保持 FET 永久断开。

    我已经尝试过针对重置的计数器延迟的 DELAY 时间255 、但行为保持不变

    此致
    RENS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rens:

    您的文件中的 ASCD 和 ASCDL 位都设置为零吗?

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    当我将 ASCD 设置为1时、只有一个短路是可以接受的、并且碟形端口保持关闭。

    当我只设置 ASCDL 时、放电 FET 在软件寄存器中设置的恢复时间后再次变为有效。 即使在我的情况下、锁存限制计数设置为5后、也要持续重复。

    我需要的是、它将重复激活放电锁扣五次、并停止插入插入式 FET 、直到短路被移除并且连接了充电器。

    此致
    RENS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rens:

    我注意到您还启用了带锁存限制0和复位15的 ALDL。 您是否认为 您可能看到它尝试恢复? 您能否尝试禁用 AOLD 和 AOLVL 以查看其行为是否发生变化?

    此致、

    Matt