This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:如何使用 bq78350通过 LED/GPIO 来指示电池寿命终止?

Guru**** 2598445 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002640/bq78350-how-can-i-use-the-bq78350-to-indicate-battery-end-of-life-using-a-led-gpio

器件型号:BQ78350

您好!

你好。

我们的客户询问 BQ78350。 请查看下面的详细信息。

""我正在寻找有关如何使用其中一个 LED 可分配 GPIO 将 SOH 分配给 GPIO 的说明"。 我们当前使用 LED 来指示充电状态。 SLUUBD3E 的第14章说明了如何设置 GPIO 的参数、但并未说明如何为 GPIO 分配特定输出。 我们希望使用 GPIO 和运行状况指示何时检查或更换 UPS 中的电池。"

我希望您能在这方面为我们提供帮助。 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    主机控制 GPIO 引脚的状态。 因此、主机可以读取 SOH、然后在低于特定阈值时启用 GPIO。 无法自动将 BQ78350上的 GPIO 与特定参数相关联、因此主机需要读取该参数并决定如何设置 GPIO。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回答。

    我们的客户对此有反馈。 您能进一步帮助我们吗? 谢谢你。

    """听起来就像我想做的那样、在 SOH 的某个级别触发 GPIO。 我们将对 bq78350进行新编程。 我找不到手册中有关让主机读取该参数以设置引脚的部分。
    ""

    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我想就此事采取后续行动。 您能进一步帮助我们吗? 谢谢你。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    很抱歉、回复速度慢、我上周外出、今天刚回到工作岗位。 正如我在前面解释过的、无法自动将 SOH 等参数与 GPIO 相关联。 因此、主机需要读取 SOH。 如果主机发现 SOH 电平低于所需的阈值、则主机可以向 GPIO 寄存器写入以设置引脚的状态。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    感谢您的回答。

    ""我们知道我们需要设置 SOH 电平、然后更改 GPIO 的状态。 我们不了解如何分配 GPIO 来响应某个级别的 SOH。 换言之、我们如何对主机进行编程以读取 SOH 参数、然后在某些 SOH 级别更改 GPIO 状态""

    您能不能就他们需要做什么提供建议? 谢谢你。

    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、

    我不确定如何更清楚地解释这一点。 BQ78350无法让 GPIO 根据参数自动更改。

    他们需要在其主机软件中控制这一点。 它们可以从 BQ78350读取 SOH。 如果低于特定电平、则可以向 BQ78350发送命令以更改 GPIO 的状态。 这有道理吗?

    此致、

    Matt