This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:1V SOT 封装

Guru**** 2582145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61023, TPS61021A, TPS61022, LM2623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002110/tps61023-sot-package-1v

器件型号:TPS61023
主题中讨论的其他器件: TPS61021ATPS61022LM2623

尊敬的先生/女士

我们推出适用于3V Mercury 电池输入解决方案的 TPS61023。

我的客户 RD 现在正在考虑使用 AAA*2和 AA*2电池输入。 TPS61023 启动电压为1.7V。

 遵循规格 PM 和 I 与 RD 进行双重检查。

VIN 1V~3V (目标0.8V~3V)、(启动电压)

VOUT=3.3V、最大值 Iout=0.3A。

不申请 QFN 封装。 客户需要 SOT 的封装(带支脚)以方便维护。

我找不到符合价格优势和规格的产品。

是否有任何符合客户规格的新升压 IC?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    TPS61021A 应适合您的应用、其最低启动电压仅为0.9V。 其封装为 QFN。

    TPS61022、TPS61023启动电压需要为1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    客户不想使用 QFN 封装、因为他们的维护人员技术不是很熟练。 我想找到一个具有支脚的 IC。 我找到了
    LM2623、但封装看起来有点大。 您可以建议新的 IC 吗?

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Kami,

    就 我所涉及的芯片而言、没有其他芯片可以满足 规格要求。 此外、LM2623需要 使用外部二极管、而 TPS61021A 是集成的。  其启动电压为1.1V、启动时可能会产生较大的浪涌电流。  在这种情况下、建议使用 TPS61021A、其性能和封装更好、系统 设计 也更简单 。

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack 和 Eric、您好!

    请允许我解释一下、客户的应用环境、升压转换器连接到所有系统。 如下图所示。 电池用于在睡眠后为系统供电、升压转换器将在需要激活后激活。 如果您使用 TPS61021A、则仍需要添加二极管。 请帮助我确认应用的外观、以下规格、建议使用哪种 IC?

    VIN 1V~3V (目标0.8V~3V)、(启动电压)

    VOUT=3.3V、最大值 Iout=0.3A。

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    TPS61021A 在 IC 内部集成了高侧同步 FET、因此 通常  不 需要外部二极管、如下所示。  客户是否需要外部二极管来满足任何其他要求?

    TPS61021A 还具有更好的性能、例如更低的启动电压、 浪涌电流和易于设计...如果 不需要其他规格、建议使用 TPS61021A。

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric 和 Zack、您好!

    我查看 LM2623的数据表并计算客户要求的条件。  1.1V 输入电压和输出3.3V/0.3A。 我发现 LM2623的开关频率随输入电压的变化而变化、对吧? 我想确认、当输入电压为1.1V (未命中 UVLO)且 RT=75K 时、LM2623是否可以生成3.3V 电压? 生成3.3V 电压后的开关频率是多少?

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Kami,

    1.是的。 LM2623的开关频率随输入电压而变化。 实际上、LM2623在 PFM 模式而不是 PWM 模式下工作、这与 迟滞跟踪控制类似、因此其开关频率不是固定的、这很关键 。 有关详细信息、请参阅 数据表  7.4.1

    在这种情况下、LM2623可以生成3.3V 电压。

    开关 频率和占空比随 R3和 C3不同输入电压和输出电压的变化而变化。 数据表中的开关频率约为300kHz。  

    此外、LM2623更适合输入/输出电压 固定的应用。 因为开关频率随 Vin 变化、占空比随 C3变化。 测试时、请注意、根据  数据表、选择正确的 C3电容器以获得特定应用电路的适当占空比是一个试验和错误过程。

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    感谢您的回复。  

    如果客户的输入范围为3.3V 至1.1V、则客户的输入使用电池。 那么、LM2623的不同输入电压将具有不同的开关频率?

    因为客户使用的升压转换器的开关频率为450Khz 固定频率。 希望输入电压为1.1V 时 LM2623开关频率为450Khz、输入电压为3.0V 时开关频率不超过2MHz。 RT 电阻应设置多少? 或者、您是否建议 RT 电阻设计为75K Ω、我将使用1.1V 的最低输入电压和300kHz 的开关频率来设计电感?

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    1.是的。 LM2623 在不同输入电压下的开关频率不同。

    2.从数据表中可以看出  、当输入电压为1.1V 时、开关频率无法达到450Khz。  在 大多数设计中、当输入电压为3.0V (例如 RT=75k、150k)时、开关频率不会超过2MHz、

    由于在这种情况 下输入电压会发生变化、因此电感器的设计可能处于最坏的工作条件下、因此尺寸会很大。

    4.  LM2623适用于输入/输出电压 固定的应用。 为了获得更好的性能、 对于各种输入电压、 C3被改变为不同的输入电压、不 能计算出合适的值、 最好通过试验和误差来完成。

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    今天、我与客户 RD 讨论了 LM2623。 因为他们的产品使用电池电源、所以他非常关注这个参数。 他对静态电流的参数有疑问。 客户讨论了静态电流的含义、即 EN 拉低、输入电压电源进入、LM2623在 LM2623未进行开关时消耗电流。 我不太理解上述数据表参数列表。 我是否可以知道 LM2623静态电流的典型值和最大值?

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Kami,

    我想客户提到了关断 静态电流、可以从数据表的6.5中获取该电流。

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    很抱歉,我还有疑问。 客户现在设计的 IC 是 Richtek RT9266。 客户的应用电路不会添加外部 MOSFET。
    您 告诉我的关断静态电流参数对应的 RT9266的哪种规格? 哪个 TI 规范映射到 RT9266规范中的关断电流 I (VDD)?

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Kami,

    LM2623集成了低侧 FET、需要外部 高侧二极管。

    我认为 RT9266的关断电流映射到 了我之前提到的关断静态电流。 我不确定 RT9266的关断电流是多少、  当 IC 未切换时、它可能是流入 VDD 引脚的电流。 LM2623的工作静态电流是 运行时流入 VDD 引脚的电流。  

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    对不起、LM2623的 Vdd 是6V。 我可以知道、LM2623的关断电流(典型值和最大值)是多少?

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Kami,

    与   RT9266的关断电流相比、LM2623没有此类特定数据。  LM2623的工作静态电流是 芯片工作时流入 VDD 引脚的电流。

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    我收到了客户的新问题。 客户的应用是移动设备。

    C1、C2 (输入和输出电容)的最小电容值是多少?
    1. L1的值范围是多少?
    3.请参阅下图了解 R3的电阻与频率之间的相应关系?

    如果是~、则红色圆圈150 150R 或150K?

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Kami,

    LM2623的更详细设计可在本应用手册 LM2623通用升压转换器电路中找到

     µF 时、建议使用68 μ F 或更大的输出电容器、以最大程度地降低纹波。  在 µF 时、我认为22 μ F 输入电容器足以满足大多数应用的需求、可以使用更大的电容值来减少输入电流纹波。 请注意 设计电路板中的有效电容。

    2. 建议的电感值基于输入电压、负载电流和工作频率。 4.7 μ F µH 适用于大多数 LM2623两节电池应用。 6.8 μ A µH 大多数 LM2623锂离子或三节电池应用。

    3.是的。 红色圆圈应为150k。

    此致、

    俞宗怡