This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63011:VINA1、PS、EN 和 VSEL 连接

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63011
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004404/tps63011-vina1-ps-en-and-vsel-connections

器件型号:TPS63011

大家好、

你好。

对于固定输出电压 TPS63011、 必须如何连接 VINA1?

此外、还需要了解如何连接 PS、EN 和 VSEL。 它们是否应连接到电源电压?

客户有以下要求、并且对如何以固定版本(TPS63011)连接这些引脚感到困惑。

PS -不需要节能模式
VSEL -需要3.3V 固定输出电压
EN -需要持续启用  

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Mecina、您好!

       VINA1   通过一个电容器连接到 GND、以提高解决方案的稳定性。

        在此应用中、引脚 PS VSEL EN 应直接连接到 VINA/VINA1引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    如果现在可以、请帮助检查原理图?

    e2e.ti.com/.../TPS63011_5F00_Schematic.pdf

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ART、

       请向我展示输入电压。 断开 VIN 与 VINA 之间的连接更有利于 稳定性

    此致

    张涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    根据客户、降压/升压转换器输入端的电池电压典型值为3.7伏。 这是一款可充电电池、在充电过程中电压最高可达4.2V、在应用模式下电压最高可达3V。
    正如您提到的断开 VINA 与 VIN 的连接、请明确 VINA 引脚应连接到什么位置而不是 VIN?
    谢谢、此致、
    艺术
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    只是想了解后续查询的最新信息。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art

      很抱歉、您的消息缺失、如果我在24小时内没有回复、您可以给我发送电子邮件

      引脚的连接可以将下图作为参考

      在原理图中:

      >>您应该小心处理有效电容,所需的最小有效电容取决于您的系统,我的建议大于10uF。

      >>您是否可以将电感器更改为 1.5uH  

       

       

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    不用担心。

    图24适用于可调版本。 客户正在使用固定版本。 他能否遵循与可调连接相同的连接?

    感谢您的确认。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Art:

      是  的、VINA1 PS EN VSEL 引脚的连接可以相同。