This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:除非拆下并更换 USB、否则 BQ24075不会开始重新充电

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003650/bq24075-bq24075-does-not-start-re-charge-unless-usb-is-removed-and-replaced

器件型号:BQ24075

您好、电源管理专家

以前我在 BQ24075上的一个职位是指。 我解决该问题的唯一方法是在 NTC 和电源之间连接一个10k 电阻器。 请参阅下面的原理图:-

我现在面临一个新问题的挑战、想知道是否有人可以提供帮助。 电池充电至100%、然后显然会按预期停止。 我的应用在特定模式下从电池消耗大约100mA 的电流。 除非移除并重新插入 USB、否则充电器似乎不会打开。 是否有办法在无需移除 USB 的情况下快速开始充电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="418949" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003650/bq24075-bq24075-does-not-start-re-charge-unless-usb-is-removed-and-replaced "]除非移除并重新插入 USB,否则充电器似乎不会打开

    这是基于/CHG 输出吗? 在 IN 引脚上插入电源后、/CHG 指示器仅在第一个充电周期内处于低电平。 电池充满电后、/CHG 输出将拉高以指示未充电。 如果电池电压低于再充电阈值、电池仍应充电、但/CHG 不会指示充电。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Anthony 的回答。

    是的、我使用/CHG 引脚指示 LCD 上的充电、因此这在一定程度上回答了我的问题。

    除了使用模数转换器监控电池电压之外、还有其他方法可以检测充电情况吗?

    BQ24075上的充电阈值是多少-数据表显示 Vrch = Vbat (reg)- 100mV、而75的 Vbat (reg)为4V2、因此它应该在4V1处开始充电。 但是、在我们的应用中、电池似乎直到远低于3V7才充电。 我们面临的挑战是、我们的应用是脉冲100mA、我们在由 Vbat 馈送的3V3 reg 上有一个 MSP430、因此当 Vbat 降至3V5以下时、脉冲有时会导致微控制器复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沃伦:

    [引用 userid="418949" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003650/bq24075-bq24075-does-not-start-re-charge-unless-usb-is-removed-and-replaced/3710331 #3710331"]除使用模数转换器监控电池电压外,是否还有其他方法可以检测充电情况?

    您可以使用 ISET 引脚上的电压来监控充电电流。 主机(在本例中为 MSP430?)可以使用该电压 来计算电池中的电流

    [引用 userid="418949" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003650/bq24075-bq24075-does-not-start-re-charge-unless-usb-is-removed-and-replaced/3710331 #3710331"]但是,在我们的应用中,电池似乎不会再充电,直到远远低于3V7[/引用]

    您是否正在测量流入电池的电流? 您如何确定电池直到低于3V7时才会充电?  

    [引用 userid="418949" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003650/bq24075-bq24075-does-not-start-re-charge-unless-usb-is-removed-and-replaced/3710331 #3710331"]我们的挑战是、我们的应用是脉冲100mA、并且我们在由 Vbat 馈送的3V3稳压器上有一个 MSP430、因此当 Vbat 低于3V5时、脉冲有时会导致微控制器复位。

    您能否展示这部分原理图的一个片段? 您是否还在说其他东西也连接到电池并调节到3V3?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回应 Anthony、并对我延迟的反馈表示歉意-我已经离开办公室了。

    我在 ISET 上有一个运算放大器向主机馈送模数转换器、因此将使用该运算放大器来确认充电

    2.我正在测量流入电池的电流-充电电流设置为360mA,我测量356mA,很高兴这能正常工作   

    3.电池电量达到100%后,电池充电似乎停止。 Vout 在最坏情况下的电流消耗约为200mA、因此当同时充电电流为360mA 时、理论上这超过了源电流500mA。 但是、当充电停止时、电源的总电流将与5V-USB 的200mA 电流成比例。 我已将设备连接到 PC USB 和/或壁式充电器几个小时、但它们仍不会再次开始充电。  

    4.Vout 提供 LD2981为 MSP430提供3V3、Vbat 提供 TI 升压转换器为 TI H 桥提供电源-请参阅下面的代码段-不确定是否可以清楚地看到这些内容、但如果需要、可以在 pdf 中将其保密。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    只是需要考虑的一点。 根据之前与 Raheem 的通信、在连接 Tprg (NTC)引脚上的上拉电阻之前、我无法启动充电-请参阅下面的原理图。 这是否会导致问题? 如果是、有任何关于解决该问题的建议。 此外、TI 是否有可从 USB 获取更高电流的 USB 充电器。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沃伦:

    与电池直接连接至谐振输出驱动器可能是这里的问题。 由于它还消耗电池的电能、因此与驱动器的功耗相比、当它达到再充电阈值时进入电池的电流较低。  

    谐振驱动器是否会发生这种不充电行为?

    [引用 userid="418949" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003650/bq24075-bq24075-does-not-start-re-charge-unless-usb-is-removed-and-replaced/3714416 #3714416"]在连接 Tprg (NTC)引脚上的上拉电阻之前、我无法启动充电-请参阅下面的原理图。 [/报价]

    我用 Raheem 看了这个线程。 您是否收到了 EVM?在 EVM 上测试 IC 时、它是否正常工作? 在一个完整的充电周期后、当电池低于再充电阈值时、您是否还会看到 TS 电压为0V?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    1.当升压转换器和 H 桥处于活动状态并且从电池汲取200mA 或更多电流时、会出现此问题- 200mA 似乎是阈值。 任何较低的值似乎都是可以的。 问题是、在升压转换器和 H 桥关闭后、电池充电似乎不会重新启动、直到我卸下并重新插入 USB。

    2.我从未收到过来自 Raheem 的 EVM。 我跟当地代理 Rodney Farrow 联系、但由于某种原因他无法跟踪包裹。

    3.我尚未检查 TS 上的电压是否存在上述项目1中的问题-将于明天确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沃伦:

    感谢您提供的信息!

    [引用 userid="418949" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003650/bq24075-bq24075-does-not-start-re-charge-unless-usb-is-removed-and-replaced/3723574 #372354"]问题是、在关闭升压转换器和 H 桥后、电池充电似乎不会重新开始、直到我移除并重新插入 USB。

    有趣! 为了满足我的好奇心、如果升压转换器和 H 桥未连接、会发生这种情况吗?  

    [引用 userid="418949" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003650/bq24075-bq24075-does-not-start-re-charge-unless-usb-is-removed-and-replaced/3723574 #372354]I 从未收到来自 Raheem 的 EVM。 我联系了我们的当地代理 Rodney Farrow、但由于某种原因他无法跟踪包裹。

    让我也联系 Rodney、看看我们可以做些什么。  

    [报价 userid="418949" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003650/bq24075-bq24075-does-not-start-re-charge-unless-usb-is-removed-and-replaced/3723574 #372354"]我尚未检查 TS 上的电压以了解上面第1项中的问题-将于明天确认。

    我很感谢这一更新、期待收到新数据。  

    此致、

    Anthony Pham