This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2004A:ULN2004A 的噪声抗扰度是否与 ULN2003A 相同?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A, ULN2004A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004029/uln2004a-is-noise-immunity-of-uln2004a-same-as-uln2003a

器件型号:ULN2004A
主题中讨论的其他器件:ULN2003A

你(们)好  

我的客户一直在使用 ULN2003A、由于其他制造商的 EOL 原因、他们现在也正在考虑使用 ULN2004A。  

我的客户询问 ULN2004A 的抗噪性是否与 ULN2003A 相同?  如果答案为"是"或"否"、将不胜感激。  

由于 ULN2004A 和 ULN2003A 共享同一数据表、我认为  ULN2004A 的抗噪性与 ULN2003A 相同。 只需确保即可。  

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    ULN2003A 和 ULN2004A 的额定 ESD 规格相同。 当从 ULN2003A 切换到 ULN2004A 时、由于噪声、系统可能不会受到影响。  

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!  

    当 ULN2003A/2004a 工作时、对电力线施加的噪声抗扰度如何?

    两者之间是否也会相同?

    谢谢。

    此致、  

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    我们不会在数据表中为这些器件规格"抗噪"特性。 由于这些器件是相似的并且基于同一个裸片、我想说噪声特性是相似的。 这是不可保证的、仅供设计参考。 我建议客户在其系统中测试 ULN2004A。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!  

    感谢您的回复。 我收到了客户的另一个问题、它是关于热阻的。  

    首先,ULN2004A  的热阻是否基于 JESD51-2A (70um 厚度样式)进行测量?  

      θJA 使用36um 或18um 厚度模式、因此客户认为 μ m 的厚度将比数据表中所示的更差。  

     θJA 客户想知道 TI 是否拥有36um 或18um 厚度 图形的测量数据(例如,xx%或无变化)。  

    如果没有、TI 可以帮助客户测量36um 或18um 厚度 模式下的热阻吗?

    您能帮您确认一下吗? 谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    所有 R_t、j、a 值均基于该器件的 JEDEC 高 K (2s2p)标准。

    我们没有显示不同厚度或标准的任何数据。

    目前、我们保持高 K 标准、因此没有收集更多数据的计划。

    谢谢、

    Shreyas