This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:尽管 AvgCurrent 显示仍为0 (空载)、但 RemCap 略有下降

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27510EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003982/bq27510-g3-remcap-slightly-decreased-although-avgcurrent-shows-still-0-no-load

器件型号:BQ27510-G3
主题中讨论的其他器件:BQ27510EVM

大家好、

 尽管 使用 BQ27510EVM +电池时 AvgCurrent 始终显示为0 (空载)、但我们发现 RemCap 略有下降。
RemCap 在30分钟内降低了约1mAh。
BQ27510EVM 是否属于可能的情况

StbyCurrent 始终显示-2mA。
它是否与  RemCap 减小相关?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有 TI 成员可以为其提供支持?
    如果您需要其他信息或有不清楚的内容、请告诉我。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅丽塔

    1) 1)处于[REST]模式时、TI 电量监测计将依靠电池 OCV 来更新其充电状态

    2) 2)如果待机电流为-2mA、则电量监测计仍会对该电量进行库仑计数。  平均电流将报告为0、因为它低于默认的"死区"电流(3mA)、但它仍将对该电荷进行计数。  

    谢谢、

    Eric Vos