This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:选择初级侧调节(PSR)反激式控制器

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004910/ucc28704-selection-of-primary-side-regulated-psr-fly-back-controller

器件型号:UCC28704

大家好、

我们希望您在以下客户咨询方面提供帮助。

背景:我使用了 UCC28704、但存在一个问题:我需要降低 Vs (引脚6)处的信号阻抗、但我无法这样做、因为阻抗是根据线路感应运行/停止电流要求设置的。

我要问的是:是否有任何 PSR 反激式控制器使用不同的方法来感应 Vline (即:不要使用 Vs 引脚)。 是否存在 TI 的 PSR 控制器系列的选择指南?

是的、我已阅读:
SLUA783–2016年10月" TI PSR 控制器故障排除"
该文档的第1节(随附的屏幕截图)中提供了非常基本的选择指南、但不够全面。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    用于感应输入电压的变压器偏置绕组是一种低损耗感应方法。 即实现低待机功耗。 几乎所有 TI PSR 反激式都使用了该方法。 您可以在 TI.com 上搜索,您可以通过一些基本的选择方法来选择所需的控制器。 请问您为何需要降低 VS 引脚上该信号的阻抗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaden、

    感谢您对我们客户询问的回复。 以下是我们客户的反馈。

    原因是为了确保此信号不会受到 Vs 引脚上可能存在的任何电容的干扰、原因包括: PCB 布局、组件寄生效应以及可能仅在制造和现场测试期间放置的探头(后者对于自动测试而言最为重要)。
    还可减少外部影响的影响、例如磁耦合信号和 dv/dt 耦合信号。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    了解客户的问题。 只需按照我们的设计指南设置 VS 引脚电阻器。 并将 分压电阻器靠近 VS 引脚放置。 并且不要在 VS 引脚下放置任何接地层。 在路上。 噪声耦合没有问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaden、

    这是 我们客户的回应。

    非常感谢、我们非常清楚如何布局 PCB 以确保从任何信号节点到 GND 的低杂散 C。

    您能不能共享任何介绍 PSR 控制器的表格、以比较更多功能。 我所寻找的是与我之前发布的内容类似的内容、但更全面:即: 涵盖所有产品范围并比较更多特性、例如 ULVO 阈值、输入 V 采样方法、最大开关频率、最小-最大占空比、如果它具有谷底开关等

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    很抱歉 、我们没有您想要的表格。 如果客户有特殊要求。 请将其列出,然后我们可以推荐最合适的器件。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaden、

    根据客户

    "是否有任何 PSR 反激式控制器使用不同的方法来感测 Vline (即:请勿使用 Vs 引脚)。"

    也就是说、用于感测 Vout 的引脚只用于此目的、而不用于其他目的。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我们没有这样的器件。 谢谢。