This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-Q1:反激式设计具有不一致的开关和低输出电压

Guru**** 2782565 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM3481, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003413/lm3481-q1-inconsistent-switching-and-low-output-voltage-with-a-flyback-design

器件型号:LM3481-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3478LM3481LM5155

您好!

在 LM3478的首次尝试失败后、很可能是因为我的终端组装过程不良、 我购买了一台 CNC 路由器、并使用 Webench 设计人员使用 LM3481制造反激式变压器、该变压器理论上可在普通锂聚合物电池的输出端产生+15V 电压。

遗憾的是、我仍然没有获得+15V 输出、但在无负载情况下仅获得2V 输出、我还注意到、我需要快速关闭电路并重新打开才能开始一些开关。

现在电力电子不是我的强项、我无法确定它是否可能是 Isense 限制、不能正确响应的 Comp 反馈环路、或者只是我存在缺陷的汇编。

这是一个直接来自 Webench 的设计,我用我的组件进行了更新:

e2e.ti.com/.../LM3481-flyback-PSU-A0.pdfe2e.ti.com/.../WBDesign26.pdfe2e.ti.com/.../LM3481-flyback-PSU-A0-_2D00_-Layout.pdf

您还可以在此处查看我的构建:

下面是我进行的一些测量(输入端的电压稳定在大约4V):

-输出电压:

-门信号:

-初级绕组输出:

-次级绕组:

- Comp 引脚:

最后是 Isense (峰峰值和特写)

因此,我对可能出现的问题有几个疑问,但事实上我试图严格遵循 Webench 的设计,这让我感到很失望。 您是否知道会出现什么问题?

提前感谢您的帮助!

Xavier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xavier、您好!

    您是否可以采用与 Webench 设计中给出的不同方式连接次级侧绕组? 在反激式中、变压器的点似乎位于同一侧、您需要它们的另一个方向。

    请检查如果您将变压器的连接切换到二极管和输出电容器会发生什么情况。

    一般而言、我建议从 TI 订购 EVM、并可能使用 LM5155等较新器件进行新设计。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你绝对是对的,我不知道我的想法在哪里! 因此、我交换了次级侧的端子、现在线圈两侧都有类似的波形。 但我仍然停留在大约2V 的输出(具有良好稳定的4V 输入)、并且该器件仅使用大约20至30mA 的电流。
    我想知道 COMP 部分是否按预期工作? 或者 Isense 引脚上的尖峰是否会触发电流限制?

    再次感谢您的帮助!

    Xavier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xavier、您好!

    请向制造商说明变压器是否适用于反激式。 在反激式中、变压器需要存储能量、因此需要磁化电流、通常需要一个间隙。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可能是这样:根据数据表,它们是为 SEPIC 设计而设计的。 考虑到很难找到匹配的变压器、我认为耦合电感器可能起作用、即使在像慕斯尔这样的多产场所也是如此。 Webench 设计人员推荐了一种定制设计、但超出了我的知识水平。
    最后,我要尝试获得+15V 和-15V 的线路,具有非常低的纹波电流(~10mV):您建议的最佳选择是:两种简单的升压拓扑(但纹波电流是否会失控? 或者、使用耦合电感器的升压设计是否适用、因为我使用的升压设计会达到目的(不过、我不知道两个输出之间的能量行为)

    再次感谢您的帮助!

    请注意、

    Xavier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xavier、您好!  

    很抱歉耽误你的时间。 我建议使用+15V 线路的升压转换器和分立式电荷泵电路来生成负电源轨。  最大程度地减小纹波电压是输出电容的函数。 请参阅 此处的应用手册

    您应该能够使用 LM3481及其下一代型号 LM5155来实现这一点

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Richard