This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:输出电压纹波不规则

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001967/lm5122-irregular-output-voltage-ripple

器件型号:LM5122

你(们)好

我使用 LM5122制作了升压转换器。

输入:48V 输出:60V-7Apk (SW=250kHz_TYP)

负载:电子负载(CCMODE)

webench.ti.com/.../SDP.cgi

在评估实际机器时,输出电压纹波大于预期。(WEBENCH 比较中超过10倍)

结果是输出在数百赫兹的不规则频率下波动。

即使输出功率为300W 或更高、这种趋势也没有变化。

导致这种情况的原因是什么?

请问是否有任何调查程序或对策?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user4986490、

    感谢您使用 LM5122。

    为了帮助您充分了解情况、您是否意味着当它连接到恒流负载时、它不会出现此问题? 它看起来像一些负载瞬态。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当负载变大时、即使在恒定电流下也会发生这种情况。

    至于波形受到干扰时的时序、低侧开启似乎是开启的。

    当我添加10Ω Ω 的低侧栅极电阻时、波形变得稳定、 纹波电压已降低至三分之一。(@35W)

    波形失真的主要原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user4986490、

    当电流变高时、干扰可能来自噪声。 您是否在电流感应上有任何滤波器?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有滤波器。

    简单的 RCLPF 是对的吗?

    请告诉我是否有建议的截止频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user4986490、

    正确。 请参考数据表应用原理图作为起点。

    谢谢、

    银城