This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200:消除 PWM 中的闪烁(&L);20%

Guru**** 1449320 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003403/tps54200-remove-flickering-in-pwm-20

器件型号:TPS54200

您好!

我在模拟调光模式下使用 TPS54200 (PWM 上为3V3 50kHz)。

我在低电平 PWM 中闪烁<20%。 您是否知道 FB 引脚或其他残桩会导致闪烁?

我 的板是 IMS PCB (或 MCPB),所以只有1侧铜和所有 SMD。

此致

Mederic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、您能为这种情况提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mederic、

    不建议将此类高频 PWM 应用于 TPS54200。 通常情况下、<10kHz 是正确的。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:  

    数据表建议在模拟调光模式下使用 PWM 3V3 50kHz。 在哪里可以找到<10kHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、您能在这种情况下提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。 输入 PWM 信号完整性是问题所在。 输入 PWM 通过74HC4052、并且在我移除74HC4052时消除了闪烁