请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54200 您好!
我在模拟调光模式下使用 TPS54200 (PWM 上为3V3 50kHz)。
我在低电平 PWM 中闪烁<20%。 您是否知道 FB 引脚或其他残桩会导致闪烁?
我 的板是 IMS PCB (或 MCPB),所以只有1侧铜和所有 SMD。
此致
Mederic
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.