This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65266:设计实现

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65266

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001848/tps65266-design-implementation

器件型号:TPS65266

您好!

我计划在我的设计中使用 TPS65266。 我的要求如下。

Buck1:1.8V

Buck2:3.3V

Buck3:1.15V

请帮助我解决以下问题:

1.我将首先启用 BUCK2、然后启用 BUCK1和 BUCK3。 这不应该是一个问题。

2.能否从 Buck3生成1.15V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的,可以将序列设置为 BUCK2->BUCK1->BUCK3。 您可以参阅 DS 上的图27、其中显示了电源序列(ENx 显示了可以首先启用每个通道。)

    2.没关系。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵丽生、您好!

    感谢您的回答。

    我的设计要求如下:

    1、VIN=5V

    BUCK1:Vout=1.8V Iout=3A

     BUCK2:Vout=3.3V Iout=2A

     BUCK1:Vout=1.15V Iout=2A

    您能否确认降压稳压 器是否能够支持所需输出电压的这些输出电流。 我无法在数据表中找到此详细信息。 请确认相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,TPS65266可以满足您的上述要求。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

    对于 Vin=5V 的情况、TPS65266可支持 Buck1的5.4W、Buck2的6.6W 和 Buck3的2.3W。  请确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    是的、只要输入电源可以支持这些电源。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢 Lishuang 的回复。

    您能否共享相同的任何参考原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参阅 EVM 用户指南。

    https://www.ti.com/lit/ug/slvuad7a/slvuad7a.pdf

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

    如何计算 CC IF 值。 我不知道 RL 的值。 我检查了评估模块及其1000pF 的所有降压转换器。 您能否提供有关如何选择该值的见解。 我选择 fc = 1/10fsw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您提到的 RL 是负载电阻器吗? 它可以通过 Vout/IO 进行计算。 CC 的值是根据数据表中的公式计算出来的、但可以更改。 有时、我们希望简化 BOM、因此三个通道的补偿参数可能具有相同的值。 1000pF 已经过验证、可以使 EVM 正常工作、因此我认为您也可以使用1000pF、如果您对此有任何担心、可以在本页 的"设计和开发"部分中使用 pspice 模型双击环路:https://www.ti.com/product/TPS65266?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=app-bsr-null-prodfolderdynamic-cpc-pf-google-sa&utm_content=prodfolddynamic&ds_k=DYNAMIC+SEARCH+ADS&DCM=yes&gclid=EAIaIQobChMIoKvRoKPr8AIVDVVgCh1XOgY-EAAYASAAEgKBs_D_BwE&gclsrc=aw.ds#design-development

    谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉,我会先关闭此帖子,因为没有其他问题。 如果您有任何其他问题,则可以重新打开它。

    感谢您的理解。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    我已附上原理图。 您能查看 same.e2e.ti.com/.../0842.PMIC.pdf 吗

    我的设计要求如下:

    1、VIN=5V

    BUCK1:Vout=1.8V Iout=3A

     BUCK2:Vout=3.3V Iout=2A

     BUCK1:Vout=1.15V Iout=2A

    您能否确认 IC 的引脚32是什么? AGND 或 GND。 在 IC 图和 EVK 中、它被称为 AGND。 但解释 了它提到的 GND。 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我现在将对此进行研究、并将很快向您提供反馈。 请告诉我该器件的 endequipment 是什么? 如果可能、您会共享应用的电源轨吗? 谢谢!

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉耽误你的时间。 我已经查看了原理图、它看起来很好。 引脚32是 AGND。  

    谢谢。

    BR

    Ruby