This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:I2C 数据保持时间测量

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004409/lp5562-i2c-data-hold-time-measurement

器件型号:LP5562

您好、专家、

数据保持时间最小值的 LP5562 i2c 时序规格为50ns、但客户仅获得40ns。 在 DS 图2中、测量起点似乎是0V?

根据 i2c 规范、数据保持时间是从30%的下降时间开始测量的。 通过从该值进行测量、可以满足50ns 要求。

注:I2C 通信没有问题

 

您能否说明我们的 DS 中定义的正确数据保持时间测量起点?  

第二个问题是 i2c 规范数据保持时间最小值为5ns、但为什么 LP5562需要50ns? 它是否必须满足要求?

谢谢。  

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、您能在这种情况下提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    I2C 时序参数的测试在不同的 DS 中可能有一些不同。 请参阅 LP5562 DS 中的图2。 测量起始点应为0伏。

    对于问题2、您提供的图4中的 I2C 通信速度低于 LP5562的速度、因此会有一些差异。

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Monet

    根据 I2C 标准、无论是标准模式(频率:0~100KHz)还是快速模式(频率:0~400kHz)、数据保持时间的最小值都定义为0us。
    我们无法理解为什么 LP5562要求最小50ns。
    我们能否遵循 I2C 标准的规范?

    Louisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Monet、您好、请在本例中帮助 Louisa。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Monet

    如果我们测量 CLK 下降30%和数据上升30%、时间大约为76ns、这样的测量方法、结果是可以的?

    Louisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louisa:

    从数据表6.6逻辑接口特性中所附的表格可以看出、输入低电平的最大值为0.2*VEN、输入高电平的最小值为0.8VEN。 根据该规格、最好从下降时间的20%到上升时间的20%进行测量。  如果未明确提供逻辑电压的低电平和高电平规格、并且两者的测试误差并不显著、则常见的测试参数是 CLK 和 SDA 的30%。

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Monet

    根据您所说的内容、我捕获了大约20%的 CLK 和数据、测量结果为58ns、这是可以的?

    Louisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、请继续关注此案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Monet

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louisa:

    根据测试结果、它与数据表中的规格相匹配、并且可以正常工作。

    很抱歉,我的答复很晚, 以前的答复似乎不成功。

    如有任何疑问、请再次与我联系。

    最恰当的考虑

    徐美奈