This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513:使用 TPS92513驱动器 IC 通过外部 MOSFET 进行非线性调光

Guru**** 2505905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005209/tps92513-non-linear-dimming-with-external-mosfet-using-tps92513-driver-ic

器件型号:TPS92513

您好!

你好。

我们的客户正在使用 TPS92513、他们对此有疑问。 请参阅下文。

“我们是 LED 照明的制造商。我们开发了 LED 灯泡,在使用外部 MOSFET 电路进行调光时有问题(附图)。 在0至10%的调光范围内,我们使用6.5V/300mA 的 LED 负载-抽取80mA、20%-120mA、30%-200mA、40%-270mA、50%至100%- 270mA 至300mA。
意味着0至40% 270mA (300mA 输出)电流、在40-100%电流后保持稳定(仅发现微小变化)。
请支持我们解决我们的问题。"

期待您的意见。 谢谢你。

e2e.ti.com/.../8838.Driver-Board.pdfe2e.ti.com/.../6366.20210528_5F00_G4-driver.rar
此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、请在本例中提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何更新?

    谢谢、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、您能在这种情况下提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    客户是否进行了 ABA 测试以确认这是常见症状?

    BR、

    Robin