This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21540:申请 TI 测试

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003808/ucc21540-apply-for-ti-testing

器件型号:UCC21540

UCC21540DW 的可焊性测试失败、因为 新的焊料层覆盖的测试引脚面积小于95%。

参考:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc21540.pdf?HQS=ti-null-null-sf-df-pf-sep-wwe&ts=1620806098841&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.datasheet5.com%252Fpart%2
52FUCC21540DW%252FTexas %2b 仪器



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林恩、您好!  

    非常感谢您的参与。  

    我想知道您是否可以向我们提供有关我们如何帮助解决此问题的更多信息。  

    您是否需要有关焊接过程的更多信息?

    您是否需要有关焊接曲线的信息?  

    请告诉我您在这里需要什么类型的信息、我很乐意为您提供帮助。  

    此致、  

    弗朗西斯科·劳祖里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否需要有关焊接过程的更多信息?

    您是否需要有关焊接曲线的信息? _两者都不需要。
    我们已经在专业第三方实验室进行了测试、无法达到标准。
    因此、我们希望 TI 再次对其进行测试、并提供报告。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林恩、您好!  

    您能否在该过程中分享有关所用焊料的信息?  

    最棒的  

    弗朗西斯科·劳祖里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin Lymm:  

    我能够获得有关您遇到的此问题的更多信息。 以下链接提供了更多器件焊接参考。  

    AN-2029操作和处理建议(修订版 H)

    我正在检查此器件是否存在焊接问题的历史记录、我将尽快为您提供更多信息。  

    最好  

    弗朗西斯科·劳祖里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PD-150

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林恩、您好!  

    您能否提供有关 PD-150这一含义的更多信息?

    我们正在努力向您提供有关此器件历史记录的更多信息。  

    之前的信息是否有用?  

    最好  

    弗朗西斯科·劳祖里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林恩、您好!  

    我能够从专门处理这些问题的内部团队获得更多反馈。  

    结论是,根据所提供的图像,没有证据表明润湿不良或覆盖率低于95%。 此外、浸渍测试后铅焊料的外观不会始终光滑。  

    您能否共享有关客户公司名称的更多信息?  

    如果您希望有更机密的环境、请随时通过电子邮件联系我。  

    请告诉我们这是否能解答您的问题

    最好  

    弗朗西斯科·劳祖里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 PIC 显示浸渍后的覆盖范围

    焊料为 95.59%- Ag3.9

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林恩、您好!  

    非常感谢您的回复。 如果您愿意、我们可以通过电话会议完成此主题、并能够即时为您回答所有问题。 我相信,通过30分钟的会议,我们可以帮助您解决这个问题。  

    请告诉我、您是否希望召开会议来帮助您解决此问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco

    很高兴有一个会议。
    由于时间不同、您可以通过电子邮件与我联系以确认会议时间。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林恩、您好!  

    我已收到电子邮件。 非常感谢