This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29910A:SmartBurst 模式未关闭

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005215/ucc29910a-smartburst-mode-not-turning-off

器件型号:UCC29910A

我实际上有不止一个问题、但让我们从智能突发开始。 这是在评估板上、我没有更改或修改任何内容。 在120V 交流输入下运行、我将为负载使用十进制电阻箱。 我在非常小的负载下打开它、它确实会进入突发模式。 然而、即使在高达90瓦的功率下、它似乎仍然是突发的。 如果我放大开关波形、我可以肯定地看到脉冲宽度在突发脉冲内发生变化。

第二个问题、用户指南提到、在建立输出之前、您应该开始进入0.2A 或更低的负载。 这是基于电流感应电阻器(占最大电流的一定百分比)还是在 IC 内固定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

              Q5漏极- 2ms                                         Q5漏极- 5uS

                    Q5门- 5ms                                 Q5门- 5uS

    好的、这是一个更新。 我在 TP10上查看了 PCF 驱动、即 Q5的栅极(主开关 FET)。 这看起来不错、完全没有脉冲。 但是、如果我看一下 Q5的漏极 TP11、我会得到看起来是某种突发模式的结果。 我可能不正确理解电路的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

     在数据表的第8页的轻负载检测和突发模式控制部分中、作者指出、在突发期间、动力总成在接近满功率的情况下高效运行。 因此、我的理解是突发功率应接近于全功率。

    为了测试 MOSFET 以判断它是否处于突发模式、我建议对 VGS 进行探测。

    对于不大于0.2A 的启动、它与用于 OCP 保护的电流感应有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在第一次评估中不正确。 它未处于突发模式。 示波器截图是正确的、它正在执行 PFC 应该执行的操作。 我对交流领域比较陌生(主要是直流/直流领域)。

    我的新问题是输入和/或输出是否可以缩放? 我知道这些论坛之前已经提到过这一点、但由于电压是通过分压器感应的、因此应该能够进行更改。 例如、如果我需要110V 的输出而不是84V (假设输入足够高)、我应该能够更改分压器以实现这一点。 唯一的区别是脉冲宽度会发生变化。 此假设是否正确?

    这个项目交给了我 、我担心它是否会起作用。 最终目标是三相480V (我们从单相开始)、在1kW 时输出375V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    假设正确。

    由于此控制器不限制电源和输入、我想它可以在375VDC 单相中支持480VAC。

    您将如何处理三相? 三个控制器不应具有相同的接地。 如果您有三个直流/直流级来隔离接地、则应该可以这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我还没有进入三相部分。 我需要先在单相上执行某项操作。 现在、我正在努力提高评估板的功率。 之后、我想尝试调节输出、看看它是如何工作的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么让我关闭这个帖子。 如果您有新问题、请创建新帖子。