This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:能否调整高功率侧的输出电压?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5832, TX7332, TIDA-010057, LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003909/lm3488-can-i-adjust-the-output-voltage-of-high-power-side

器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件:AFE5832TX7332TIDA-010057

您好、TI 专家、

我的客户认为他们的产品有4个 TX7332和2个 AFE5832。

他们必须考虑电源树、我建议使用 TIDA-010057参考设计。

这里有一些问题、

1.在指南文档中,正/负输出电压最高可达+/-80V。 我可以将其调整为+/-100V 吗?

如果不是、您能否推荐使用其他 IC 代替 LM3488?

2.该基准的最大电流是多少?

我的客户希望4 x TX7332的电流超过3A。

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    感谢您关注 LM3488。

    您可以使用 FB 电阻器调节电压。 最大电流为30mA、如规格所示。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    感谢你的答复。

    我对您的回答有一些疑问。

    我可以通过2个 FB 电阻器来调节输出电压。 顺便说一下、输出电压是否有任何限制? 原因在 TIDA-010057基准中、输出电压为80V。 请参阅以下参考文献。 (它在 TIDA-010057中)

    2.我只能在数据表中看到最大1A 的电流。 您能为我介绍30mA 的最大电流吗?

    此外、正如我说过的、客户想要大约3A 的电流。 您能否推荐与 LM3488类似的另一个 IC?

    请检查这些问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    LM3488只是一个控制器、它本身并不限制最大功率级电流。 1A 电流是开关 FET 的驱动器输出。 它不是我们要讨论的负载输出电流。 30mA 是我从参考设计报告 https://www.ti.com/lit/pdf/tiduep0获得的值。 无论如何、3A 输出过高。 我想您可能需要寻找一些具有隔离式输出的半桥解决方案。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    感谢你的答复。

    那么、您能帮我选择适合我们使用的器件吗? 实际上、我不知道如何选择半桥解决方案。

    最好的酒店

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    请告诉我您的问题是否有任何更新。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我很乐意提供帮助、但我不是专家。 您可以发布另一个通用问题、以获得一些高功率级别解决方案的帮助。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    感谢您的支持。

    我将为我的问题发布另一个主题。

    此致、

    Chase