This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561-Q1:多相升压配置

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51561, LM51561-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003887/lm51561-q1-multi-phase-boost-configuration

器件型号:LM51561-Q1
主题中讨论的其他器件:LM51561

LM51561似乎具有一些有关 双随机展频和外部同步的有趣特性。

但是、我注意到、如果馈入外部同步信号、该功能将被禁用。 因此,我有以下问题。

1.是否可以在 启用双随机展频的情况下并行运行多个 LM51561-Q1? 是否存在潜在风险?

2. LM51561-Q1能否接受具有抖动或变频时钟的外部时钟?  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hua、

    多个 LM51561可在启用 DRSS 的情况下并行运行。 它们将不会以相同的频率运行、您可能会观察到用于 DRSS 的低频有所增加。

    2.是的、它可以接受具有抖动的外部时钟。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hua、

    此回答是否为您提供了所有必需的信息。 如果是、最好单击 Resolved 按钮。

    谢谢、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hua、

    我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。 如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。

    此致、

     Stefan