This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B82-Q1:是否有引脚对引脚器件因电源短缺而需要替换它

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B82-Q1, TPS7A61-Q1, TPS7B70-Q1, TPS7B63-Q1, TPS7A65-Q1, TPS7B81-Q1, TPS7A66-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004974/tps7b82-q1-is-there-a-pin-to-pin-device-to-replace-it-because-of-supply-shortage

器件型号:TPS7B82-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS7A61-Q1TPS7B70-Q1TPS7B63-Q1TPS7A65-Q1TPS7B81-Q1TPS7A66-Q1

你(们)好

下面我想问2个问题:

TPS7B8233仅支持3.3V 输出、TPS7B8250仅支持5V 输出、对吧? 还是 TPS7B8233-Q1还支持5V 输出、而 TPS7B8250也支持3.3V 输出?

2.我们是否有一个必须满足以下要求的 TPS7B8250Q1引脚对引脚器件:

a. 5V 输出

b.至少200mA 输出;

c. 与 TPS7B8250Q1引脚对引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于问题2、您正在寻找哪种封装? 这里是一些等效器件。

      TPS7B82-Q1 TPS7A61-Q1 TPS7B70-Q1 TPS7B63-Q1 TPS7A65-Q1
    AEC Q100标准 是的 是的 是的 是的 是的
    输出选项 固定输出 固定输出 固定输出 固定输出 固定输出
    输出电流(最大值)(A) 0.3. 0.3. 0.3. 0.3. 0.3.
    输入电压(最大值)(V) 40 40 40 40 40
    输入电压(最小值)(V) 3. 11. 4. 4. 11.
    输出电压(最大值)(V) 5. 5. 5. 5. 5.
    输出电压(最小值)(V) 3.3. 3.3. 3.3. 3.3. 3.3.
    固定输出选项(V) 3.3、5 3.3、5 5、3.3 3.3、5 3.3、5.5
    使能 是的 是的 是的 是的
    电源正常 是的 是的
    输出电容器类型 陶瓷 陶瓷 陶瓷、非陶瓷 陶瓷、非陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 25 40 40 55 40
    噪声(uVrms) 450 - - - -
    精度(%) 2. 2. 2. 2. 2.
    VDO (典型值)(mV) 400 300 300 300 300
    Iq (典型值)(mA) 0.003. 0.02 0.019. 0.019. 0.02
    热阻 θJA (°C/W) 59. 27. 39.7. 40 29.
    最小封装面积(mm2) 4. 66.726 32 32 66.726
    封装类型 HVSSOP、TO-252、WSON TO-252 HTSSOP HTSSOP TO-252

    此致、

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS7B8233仅支持3.3V 输出、TPS7B8250仅支持5V 输出、对吧? 还是 TPS7B8233-Q1还支持5V 输出、而 TPS7B8250也支持3.3V 输出?

    TPS7B8233 仅支持3.3V 输出选项、 TPS7B8250 仅支持5V 输出选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    遗憾的是、没有其他 P2P 替代方案。 TPS7A66-Q1与之类似、但仅额定电流为150mA。 TPS7B81-Q1与引脚兼容、但也仅额定电流为150mA。

    ~ Aaron