This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56339:陶瓷电容器的可闻噪声

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002641/tps56339-audible-noise-from-the-ceramic-capacitor

器件型号:TPS56339

大家好、

我们的客户 正在使用 TPS56339DDCR 直流/直流降压转换器。 输入电容器产生的可闻噪声存在问题。 根据客户、

我们遇到了输入电容器产生恼人的嗡嗡/嗡嗡声的问题、因为我们使用的是陶瓷电容器、我相信这是由于压电效应造成的。 TPS56339的开关频率为500KHz、不在可闻频率范围内。 但是、我们使用的是一个 LED 控制卡、该卡连接到我们设计的工作频率/时钟速率为500Hz 的 PCB。

我的问题是、您能否建议任何措施来减轻电容器发出的声音?
例如、我可以使用铝电解电容器代替陶瓷电容器吗?

我附上了 WEBENCH 电源设计器提供的电路图片。

电容器实际上会在较重的负载下产生嗡嗡声、例如当消耗超过1.5A 时、嗡嗡声非常明显。

我的理论是、我们使用的刷新率为500Hz 的 LED 控制卡与之相关。 降压转换器为从该控制器读取 SPI 信号的器件供电。 老实说、我不知道这会导致电容器振动的原因、但我在没有500Hz 控制卡的情况下为降压转换器加电了类似的负载、并且没有可闻噪声。

我们真的需要知道是否可以使用替代电容器材料? 由于封装尺寸相对简单、钽可能是我们可以使用的下一个最佳选择。

感谢您的支持!

此致、

Danilo   



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的、您 绝对可以使用替代电容器材料。  

    有一项确认噪音来自 Cin 电容器,而不是 Cout 电容器? 对吧? 在重负载下,如>1.5A?

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我将关闭此案例。 如果有任何问题,请告诉我。 谢谢。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    非常感谢您对本次调查的支持。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    没问题。 请告诉我们有什么可以帮助的。

    BRS、

    年轻