This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610986:浪涌电流确认

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002035/tps610986-inrush-current-confirmation

器件型号:TPS610986

您好、TI 专家

您能否帮助检查以下浪涌电流在加电期间是否正常?(使用 AAA 电池 x2)在我们的测量中、即使在空载条件下、它也几乎为2.5A、不会影响功能、只需确认它是否正常? 可以接受吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、李晨

    您能否尝试控制升压 VIN 斜率以限制峰值电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jasper

    您的意思是引脚3 Vin 上的 RC、如果是、我确实尝试了1uF (C303)更好、但浪涌电流仍然很高。

    电流情况不会影响功能、只需了解它是否会损坏 IC 即可。

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、李晨

    不是。 我说过控制 PFET 的开路率、以控制升压电源的电源斜率。

    流经电感器的电流看起来是1.5A? 如果我们可以将电流降低到0.5A 电平、那会很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jasper

    我们的设计遵循 TI 参考电路您建议使用什么来控制 PFET 的开路率? 以及如何实现?

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    您所指的是哪种参考电路? 我指的是电池和升压输入之间的 PFET。  

    可能会在源极和栅极之间放置一个电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仿真(TI Web)也有大约2A 的浪涌,这是否意味着这是正常的? 还有其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eechaw、

    该问题是由使用理想电源导致的 VIN 中的高 du/dt 引起的。 输入电流将为 Cin * du/dt。 现实世界中的行为将是不同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    这就是我现在面临的情况、即 Vin 中有2节 AAA 电池、并且在此应用中为2节 AAA 电池提供了足够的电流。
    功能很好、我只想检查您的 TI 观点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eechaw、

    当电池首次连接到升压转换器时、是否发生了此问题?

    如果是、您能否在此 期间测量电感器电流? 流经器件的电流是电感器电流。 (我假设这不是李振所举报的同一案件)