This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77PL900EVM-001:基本操作测试问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77PL900, BQ76930, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002553/bq77pl900evm-001-basic-operation-test-problem

器件型号:BQ77PL900EVM-001
主题中讨论的其他器件:bq77PL900BQ76930BQ76942

您好!

当我尝试按照用户指南第4.5节"基本操作"中的说明操作时、我遇到了评估模块板问题。

我将为电池侧提供20V 电压。

当我将电池组侧连接到负载时、我看不到 任何电压、而在电源的仪表选项卡中、我可以看到有电压。  

使用的电阻为100欧姆,这是个问题吗?

  

提前感谢您的回答、

Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    我不确定。 您是否将20V 电压同时连接到 BAT 和 PACK 侧?

    请问您为何选择 bq77PL900? 这是一个非常旧的器件、未被广泛使用。 BQ76930更受欢迎、并且具有更多优势。 BQ76942是最新的10S 显示器、具有最佳性能和功能。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    如数据表中所述、20V 电压由 BAT 侧供电、负载连接到电池组侧。

    我注意到、相反的工作原理是、如果电源连接到电池组侧并提供20V 电压、我可以看到我的负载上连接到 BAT 侧的电压(19.47V)。

    对于您的第二个问题、我认为它与 EVM 的价格有关(我们的最终目的是创建我们自己的保护模块)。

    谢谢、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    您是否正在执行基本操作步骤中的步骤3来唤醒器件? 如果您有可用的200欧姆电阻器、可能会更改为200欧姆电阻器。 我不知道100欧姆电阻是否会导致问题。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    首先、我购买了180欧姆电阻器并更换了旧电阻器。

    我执行了基本操作中的步骤3、我在电池组侧提供了9V 电压、通信开始、但检测到欠压。

    BAT 侧仍提供20V 电压。

     我们必须在电池侧还是在电池组侧提供一定数量的电流?

    如果您有任何想法、请告诉我。

    感谢你的帮助。

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    我不确定、因为我从未使用过此 EVM。 正如我提到过的、这是一个非常旧的器件。 我强烈建议使用 BQ76930或 BQ76942等较新的电池监控器之一。  

    此致、

    Matt