主题中讨论的其他器件: BQ76952
您好、Matt、
对于温度测量、我使用10K NTC、B = 3435、这与"提高电池监控系统中的温度测量精度"白皮书中建议的 Semitec 103-AT 热敏电阻相同。 但我发现 我从 Reg 读取的温度值非常不准确。 在室温下、我的温度接近30摄氏度。 但在实际温度为34度时、误差会变低。 我得到了37度。
如何设置以使测量更准确?似乎只设置偏移、但不起作用。
谢谢、希望大家能提供反馈。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Matt、
对于温度测量、我使用10K NTC、B = 3435、这与"提高电池监控系统中的温度测量精度"白皮书中建议的 Semitec 103-AT 热敏电阻相同。 但我发现 我从 Reg 读取的温度值非常不准确。 在室温下、我的温度接近30摄氏度。 但在实际温度为34度时、误差会变低。 我得到了37度。
如何设置以使测量更准确?似乎只设置偏移、但不起作用。
谢谢、希望大家能提供反馈。
您好 Sean、
相同的 B 值并不总是提供相同的性能。 BQ76942产品文件夹设计工具和仿真部分或 https://www.ti.com/tool/BQ769X2-THERMISTOR_COEFF_CALCULATOR 中提供了系数计算 器输入新热敏电阻的值并让其计算系数。 输入这些值并查看结果是否更合适。
您好 Sean、
我通过另一个内部工具运行您的热敏电阻、并提出了一组新的系数、您可以尝试这些系数、看看它们是否能提供更好的结果:
A = 2978 - 8937 - 8937 26809 2978
B = -1160 3035-3937 4383
为此、将 ADC0保留为默认设置。 您可以在整个温度范围内评估结果、然后可以使用 诸如 TS1引脚上热敏电阻的校准:温度:TS1温度偏移中的数据存储器参数来调整偏移。
Terry、您好!
很高兴得到您的答案。 但在我的测试中 、温度测量仍然不准确。
我设置你给我的代码参数。 我设置输入电阻器10K 以在25度进行校准。 然后、我更改电阻器值、并通过读取寄存器获得温度报告。
当我设置12.1K 以获得20度时、实际上我得到22.2度。
当我设置27.6K 以获得0度时、实际上我得到11.8度。
当我设置68.97K 以获得-20度时、实际上我得到5.6度。
当我设置4.9K 以获得45度时、实际上我得到40.8度。
当我设置3.0K 以获得60度时、实际上我得到54.8度。
我的设置是否有问题?
您好、Terry、
非常感谢您的善意帮助。
是的、200K NTC 将使用180K 上拉。 但我还有另一个问题要问您、您认为是否有必要使用两个不同的 NTC 来测量温度? 或者10K 电阻足够了?
或者我可以使用两个10K 电阻器、如果一个发生故障、我可以更改为另一个。 哪种选择更有意义?
根据我最初的想法、我可以使用10k 1在低温范围内获得更精确的温度值。 在高温范围内、200K 更可靠。 我是对的吗?
您好 Sean、
NTC 监控某个点的温度、一些设计人员希望使用多个传感器来检查较大区域内的电池温度(更多电池)。 BQ76952系列可支持多个热敏电阻。 您可以将2个或更多10k NTC 连接到 BQ76952的相同 TSN 输入端并实现 MCU 控制多路复用、但它无法与 BQ76952测量同步、因此在开关期间可能会进行奇数测量、需要将其滤除。 如果需要、最好让 MCU 测量额外的温度。
NTC 曲线通常具有相同的一般形状、在冷态时比在热态时更陡。 如果准备并加载了适当的参数系数、精度应该相似。 阻抗较高的热敏电阻将消耗较少的电流、更容易受到干扰的影响。 该器件可根据设计需要支持各种热敏电阻的2个上拉值。 该器件没有用于冷热敏电阻和热热敏电阻的设置、但主机可以读取数据并根据需要使用。
Terry 似乎正在通过另一条途径提供支持、我现在将关闭该职位。
您好 Sean、
我希望两个10k 热敏电阻可以满足您的需求。 根据10k 热敏电阻数据(使用我们的18k 上拉电阻)、-30C 和-29C 之间的差异会将16位数字分频器值大约改变0.75%。 ADC 分辨率远优于此值、因此很容易区分这些值。
通过使用200k 热敏电阻数据和180k 上拉电阻、-30C 和-29C 之间的差异将16位数字分频器值改变约0.3%、因此10k 情况实际上更糟糕(如果我们的上拉电阻甚至大于180k、情况会改善)。 此外、使用200k 热敏电阻将使分压器电路具有更高的阻抗、这可能使其对系统中的耦合噪声更加敏感、并且相同的杂散电容将导致稳定时间更长。
如果您仍然想使用它、我也通过我的工具运行它、尽管它们最初是为与18k 上拉而不是180k 上拉一起使用而开发的、因此我必须为此修改它们。 我尚未在工作台上验证我的修改是否正确、因此请检查结果、以防在本例中我的工具中出现错误。 以下是该信息:
A = -24776 31169 -8792 23177 7192
B = -18419 15537 -6213 4270
谢谢、
Terry