This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:连接到 bqWizard 时出现0单元格消息提示

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQWIZARD, BQ78PL116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998692/bq78pl116-0-cells-found-message-prompt-when-connected-to-bqwizard

器件型号:BQ78PL116
主题中讨论的其他器件:BQWIZARD

尊敬的 TI 工程师:

你好。

我遇到了电池断开连接问题时的高拒绝率、当被拒绝的电池组连接到 bqWizard 时、会提示一条消息0 Cell Found。

我是否可以知道在哪种情况下会触发此消息?

电池组设计12V

电池:4节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    请查看 BQ78PL116数据表中图4的 C8、C25和 R26等效值、以了解正确的安装。  还要检查稳压器电压 VLDO1 (C23)和 VDLO2 (C20)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295、

    感谢你的答复。

    电容器已正确安装、VLDO1和 VLDO2分别约为2.46V 和2.48V。

    当开关复位时、将恢复症状、该开关连接到 BQ IC 的 V1、V2、V3和 V4。

    在生产过程中会出现此问题、所有问题都是全新的电路板和全新的 IC。

    请告知我可以排除故障并解决此问题的要点。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    BQ78PL116是一款老器件、很少有人知道它。  对于生产中的客户、它仍然处于活跃状态。   

    部件具有所需的连接顺序,请参阅 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/102919/bq78pl114-bq78pl116-bq76pl102-power-connection-sequence 。  2.46和2.48听起来不错、但您发现允许部件工作的断开连接和重新连接似乎表明第一次尝试时电源序列出现问题、但结果不正确。

    在 e2e 帖子中、零件损坏似乎是另一个报告。  如果受到连接的影响、则不应损坏您的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295、

    感谢您的回复。

    根据您的回复、 我尝试了错误的连接顺序、但未再次出现此问题。

    找到的0单元仅在第一次连接时发生。

    我可以做些什么来确认此问题是由连接序列引起的?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我不知道如何确认问题是否是连接序列。  连接顺序被确定为几年来很重要,显然并非每次都发生,但应遵循建议的顺序。