This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV803:请求与 PCN#20210210002.1变更共享 TLV803SDBZT 的材料成分报告

Guru**** 2508115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004748/tlv803-request-to-share-material-content-report-of-tlv803sdbzt-with-pcn-20210210002-1-change

器件型号:TLV803

大家好、

 

您能否与 PCN#20210210002.1变更共享 TLV803SDBZT 的材料成分报告?

我们已向 TI CSC 申请了此申请、申请编号#CS0434669、但没有回复。

 

我们需要报告来获得客户对 PCN 的批准。

 

谢谢、Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我相信您可以在此处找到 TLV803SDBZT 的报告:

    https://www.ti.com/materialcontent/en/search?partType=tiPartNumber&partNumber=TLV803SDBZT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

     

    可在网站上获取的报告在 PCN#20210210002.1更改之前。

    因为、根据 PCN、有一些变化、其中一个是铅涂层。

    我确保报告中描述的铅涂层与更改之前相同。

     

    您是否可以让某人获取包含 PCN#20210210002.1更改的报告。

     

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    让我四处询问并回复您。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI CSC 应将此链接用于产品目录报告请求、并添加受影响的 PCN# 20210210002以供参考:

     

    https://sps16.itg.ti.com/sites/prodcont/Lists/ProductContentReportRequest/2014%20to%20current.aspx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI CSC 应将此链接用于产品目录报告请求、并添加受影响的 PCN# 20210210002以供参考:

     

    https://sps16.itg.ti.com/sites/prodcont/Lists/ProductContentReportRequest/2014%20to%20current.aspx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lisa、

     

    我们无法打开链接、可能会在 TI 内部受到限制。

    我们希望报告 包含 Excel 文件。

     

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请通过 TI 客户服务中心(ti.com/csc)提交请求、以获取要提供的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lisa、

     

    我们已经向 TI CSC 申请了此申请、申请编号#CS0434669、但没有回复。

     

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    请耐心等待、您的请求需要一些时间才能得到响应。

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

     

    我们已经等待 CSC 的反馈3个月了。

    另一方面、我们的客户要求反复提交报告。

     

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我看看 Matt 能做些什么。  感谢您告诉我、这已经是3个月了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的善意帮助、Ben。 谢谢、Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    根据 PCN 的详细信息、对材料声明没有影响。  很好奇、您是否将 PCN 混在一起?  您收到的 PCN 信函应表明对材料声明没有任何更改或影响。  请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    对于 PCN 和材料声明是否还有任何其他问题?  如果没有、请单击"已解决"以关闭该主题。  谢谢、祝您好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    可以再次确认 PCN 吗?

    您插入的屏幕截图与 PCN#20210210002.1不同。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    请您与我分享您看到的内容吗?  谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我相信我现在有适合您的信息。  请参见下面的。

    正确的是、材料声明有更改。  一旦开始生产、材料声明报告将会提供。  在 PCN 报告中、它说、

    我希望这能回答你的问题。  谢谢 Matt!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

     

    感谢您确认该信函。 新屏幕截图与我的屏幕截图相同。

     

    但是、我们需要具有 PCN#20210210002.1变更的材料成分报告、以便尽快获得客户的批准。

    否则、我们无法在 PCN 变更的情况下交付产品。

    也就是说、我们必须在获得批准之前、继续交付产品而不会发生任何变化。

     

    我们认为 TI 始终从供应商处收集材料信息、并将其作为材料成分报告收集。

    因此、我们相信 TI 可以在产品发布前提供材料成分报告。

     

    我们将向 CSC 分享 Lisa 的意见。

    另一方面、如果您能帮助我们快速获取材料成分报告、这将非常有帮助。 (如果您可以执行某些操作...)

     

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我会不断要求提供材料成分报告、但 我们要受制于生产及其时间表。