This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:如何在 Webench 上获得良好的 Vout rms 噪声?

Guru**** 2528770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1004585/tps62913-how-to-get-good-vout-rms-noise-on-webench

器件型号:TPS62913
主题中讨论的其他器件:TPS62912

您好!

我的客户询问以下降压转换器规格。

VIN=12V
Vout=1.8V、
Iout (max)=2A
VOUT rms 噪声<50uV

我考虑使用 TPS62912或3来推荐并运行具有展频=随机、二级滤波器=启用和 CFF 启用功能的 Webench 稳态仿真。
但是、Vout 纹波为1.14mVpp、看起来远大于50uV rms。 我不知道是什么问题。
尽管奥斯陆演示幻灯片显示输出电压下的噪声为~10uV rms、但如何在 Webench 上获得如此好的数字?
e2e.ti.com/.../WBDesign788_5F00_Steady-State_2D00_1.pdf

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平野-圣、

    感谢您的提问。  首先、所示的原理图未使用推荐的 LC 滤波器、因为 COUT 远低于推荐的值。  请遵循表 8-2中数据表中的建议。  

    不过、这并不是 WEBENCH 显示更高输出纹波的原因。 所示纹波似乎在第一个 LC 滤波器的输出端、而不是在铁氧体磁珠滤波器之后。  铁氧体磁珠滤波器将纹波降低~30dB。  这可以在图6-7至6-10的数据表中看到。 我将向 WEBENCH 团队核实这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们的 Webench 团队正在跟进向报告中添加铁氧体磁珠纹波。

    因此,我将首先关闭此帖子,如果您有任何疑问,请告知我们。

    BRS、

    年轻